This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:关于 OTG 使用的问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV752

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391972/bq25895-question-regarding-otg-uses

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件:TLV752

工具与软件:

尊敬的专家:

我们目前正在研究上述部分、并想知道是否可以将 PMID 输出用于集成 D 类放大器、而不是用于手机。

如果我理解正确、我们可以使 OTG 引脚为高电平、并通过 I2C 设置 OTG_CONFIG 位以禁用和启用 PMID 上的输出。 对于 PMID 输出上的噪声、我有什么期望?SW 输出会受到怎样的影响(如果有)?  

SW 输出将直接连接到 TLV752、此功能可为整个系统提供3.3V 电压。 此3.3V 电压必须始终保持稳定、并且具有适用于 IMU 和 ESP32的足够低的噪声、这一点很重要。 PMID 输出可能会波动某个位、但不得导致 MAX98357产生的音频失真。

这可以正常工作吗?

此致、

Jochem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jochem:  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 请查看我的以下评论。  

    [报价 userid="553581" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391972/bq25895-question-regarding-otg-uses 如果我理解正确、我们可以将 OTG 引脚设为高电平并通过 I2C 设置 OTG_CONFIG 位以禁用和启用 PMID 上的输出。 对于 PMID 输出上的噪声、我有什么期望?SW 输出会受到怎样的影响(如果有)?  [报价]

    是、可以通过引脚或 I2C 启用/禁用 OTG 模式。 在正向模式运行(即在 VBUS 上连接的输入适配器)中、在降压转换器为电池充电的同时、PMID 直接由直流电源供电。 在 OTG 模式下、电池直接为 SYS 输出供电、而转换器在升压模式下运行以调节 PMID 引脚。 在 OTG 升压模式下、PMID 上允许的最大电流消耗为3.1A。  

    除了负载性质外、PMID 输出端的纹波还将取决于电感器和电容器的选择。 数据表中的图9-13显示了 PMID 调节(CH1)是负载电流瞬态时的情况。  

    Unknown 说:
    软件输出将直接连接到 TLV752、然后该 TLV752将为整个系统提供3.3V 电压。 此3.3V 电压必须始终保持稳定、并且具有适用于 IMU 和 ESP32的足够低的噪声、这一点很重要。 PMID 输出可能会波动某个位、但不得导致 MAX98357产生的音频失真。[/QUOT]

    在正向模式下、SYS_MIN 调节、因此 SYS 始终调节为高于最小设置(默认值为3.5V、可通过 I2C 调节)。 在仅电池模式下、SYS 输出(与 SW 输出相同)的调节将取决于电池电压。 如果允许电池放电至低于3.3V、则 SYS 可以低于3.3V。  

    此致、

    Garrett