This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ26100:指令集

Guru**** 2826805 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ26100, TMP1827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391570/bq26100-instruction-set

器件型号:BQ26100
主题中讨论的其他器件: TMP1827

工具与软件:

为了评估 BQ26100作为电池反假冒 IC 的使用情况、我们需要芯片的指令集或演示代码。 您能否提供;  使用 bq2022兼容命令集访问四页32x8位 OTP、这就是这里提到的;

e2e.ti.com/.../bq26100-SHA_2D00_1HMAC-Based-Security-and-Authentication-IC-with-SDQ-Interface-_70656E636888_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    遗憾的是、我们没有适用于 BQ26100的示例代码、我们目前没有计划为其创建示例代码。

    我建议查看 TMP1827、它支持 SHA-2、会提供更安全的解决方案。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于 TMP1827 、您可以为我们提供 命令集?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    我建议您为 TMP1827打开一个新话题、以便负责该部件的团队可以看到您的问题、并能够提供支持。

    此致、

    Max Verboncoeur