This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B4256-Q1:TPS7B4256是否可以灌入电流?

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7B4256-Q1, OPA206, TPS7B84-Q1, TPS7B86-Q1, TPS7B91, REF2030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388196/tps7b4256-q1-can-tps7b4256-sink-current

器件型号:TPS7B4256-Q1
主题中讨论的其他器件: OPA206TPS7B84-Q1TPS7B86-Q1TPS7B91REF2030

工具与软件:

您好、TPS7B4256是否可以灌入电流? 可能没有、但我只是想仔细检查一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomasz:

    您的直觉是正确的、TPS7B4256-Q1无法灌入电流。

    在什么运行条件下需要或需要执行此操作? 我们的 LDO 都没有此功能、因此最好了解是否有一个常见的用例可能需要灌入电流。

    此致、
    Kelsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelsey、我需要使用 LDO 来为高压前端单位增益运算放大器 缓冲器供电。 在过压的情况下、需要灌入一些额外的电流。 OFC、齐纳二极管是一种标准解决方案、但在本例中会出现问题、因为运算放大器(OPA206)的最大工作电压为 Vc 36V、因此需要非常精确的灌电流、并且它必须能够耗散相当大的功率(5mA x 36V = 180mW)。
    它不是直接相关的、但您是否了解任何其他同时具有 FB 和 ADJ/EN (Vref)引脚的 LDO、最好是最大 Iout 250 mA? TPS7B4256最大电流仅为70 mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomasz:

    感谢您发送编修。 如果运算放大器的输入出现过压、预计是否为36V? 我只是想确保我理解正确。

    TPS7B4253-Q1 是一款带 FB 的跟踪 LDO、额定电压为300mA。

    我很好奇、如果这用于为运算放大器供电、传统 LDO (具有内部 Vref、例如 TPS7B84-Q1或 TPS7B86-Q1)是否更适合? 或者、我在用例的"缓冲器"方面可能缺少一些细微差别。

    此致、

    Kelsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelsey:
    36V 是电源电压。 电路必须能够承受尽可能高的输入电压。 在这种情况下、根据规格、预计可达-10 mA 输入电流、且该电流必须灌入、因此如果该运算放大器必须裸片、它仅会因为超过浪涌电流而死机、而不是因为电源过压可能使其他电路断电。
    为何选择跟踪 LDO? 由于电路在运算放大器限值下工作、我当时认为可能需要优于典型内部 LDO Vref 所提供的1%电源电压精度、但我还不确定、我承认、这可能会让人不知所措、但我只是考虑可用的选项。
    此致、
    Tomasz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomasz:

    感谢您的澄清、并花时间进行解释!

    关于跟踪 LDO—虽然跟踪 LDO 提供了出色的准确度、但与传统 LDO 相比、这与 Vout 的准确度不同。 精度是跟踪精度、用于衡量 Vout 遵守 VADJ/EN (Vref)电压的程度。 这里的区别在于、由于 Vref 是在外部提供的、因此如果 Vref 移动、Vout 将相应地对其进行跟踪。 因此、跟踪 LDO 的 LDO 输出精度受您提供的外部 Vref 的精度的限制。

    如果您希望获得高精度、可选择 TPS7B84-Q1 (150mA)或 TPS7B86-Q1 (HSOIC、500mA)在整个线路/负载/温度范围内的最大精度小于1%、但其最大输出电压为18V。 TPS7B91 (150mA)可以提供36V 的输出电压、但却几乎没有精确度。

    由于 OPA206的输入范围是4.5V 至36V、您是否可以降低电源轨? 或者是否有一些需要36V 电压的辅助负载?

    此致、
    Kelsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelsey:

    我确实理解、由于无论如何我都使用 REF2030、因此我可以预期得到非常好的 LDO 精度。
    无论如何、我都不想降低电源电压。 正好相反、我想让它保持尽可能高的值、因为它定义了电路动态-输入电压范围。
    在任何情况下、全新的 TI TPS7B 和 TPS7A LDO 都是出色的产品、有大量选项可供选择。 TI 产品系列中唯一缺少的 LDO 是低功耗小型封装高电压(60/80V 瞬态)芯片、如 AP7387Q-50FDCW-7 (Diodes Inc)。

    此致、

    Tomasz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomasz:

    好的、如果您还使用 REF2030、这里的跟踪 LDO 将会起作用(当然还要具备灌电流的能力)。

    对于60V 用例、 TPS7A1650AQDGNRQ1 与二极管器件最匹配。   如果您需要大于62V 的最大绝对电压、我们也有额定输入电压为85V 的 TPS7A4350DGQR

    此致、
    Kelsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelsey:
    TPS7A4350DGQR 需要太多外部组件、而 TPS7A1650AQDGNRQ1 只能承受62V 电压。
    我喜欢 AP7387Q-50FDCW-7、因为它很小、简单、易碎。
    此致、
    Tomasz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomasz:

    注意到、我感谢你的 反馈----今后的发展将考虑到这一点。 对于此类更高电压用例、我能够想到的最后一个选项是 TPS7A4001

    如果您还有其他问题、请随时联系我们;我将暂时结束该主题。

    此致、

    Kelsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomasz:

    很抱歉再次重新打开此主题、但我对60V/80V 输入 LDO 很好奇-该 LDO 要求的最大输出电流是多少? 我看到 AP7387Q-50FDCW-7的额定值为150mA。

    此致、

    Kelsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kelsey、我仍然需要确定的最大电流、但50mA 可能会足够您的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了、感谢您的响应、Tomasz! 非常感谢。

    此致、

    Kelsey