This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM365R6:布局符号建议

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1378544/tpsm365r6-layout-symbol-recommendation

器件型号:TPSM365R6

工具与软件:

我想为 TPSM365制作一个布局符号、但对推荐的封装有一些疑问。

灰色和绿色表示什么?

我无法理解我们应该如何为 pin10 (GND)制作金属和掩模。

此外、我还找到了此 IC 的 Ultra Librarian。(下面的链接)

适用于 TI 的 Ultra Librarian

上述 NSMD 是否符合数据表中的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请对器件使用此封装: https://vendor.ultralibrarian.com/TI/embedded/?gpn=TPSM365R6&package=RDN&pin=11&sid = 0182ea7178f3007958c8adf0fd700506f001b06700bd0&c=1

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ridge、

    下面的链接是 SMD 还是 NSMD?

    此外、我不明白数据表上推荐的方法。 灰线和绿线表示什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    任一种方法都可行、但建议针对该器件使用 NSMD。 绿色表示阻焊层开孔、灰色表示阻焊层的尺寸。

    上述封装也可用于其中一个。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ridge、

    我们正在使用此器件进行开发、与 Emiko 有同样的问题。

    请重新考虑您的答案。


    我们认为图纸不正确、需要更新。 这是因为"焊盘图案示例"中的焊盘与 "阻焊层详细信息"部分中的焊盘不匹配。

    根据"阻焊层细节"图:

    - NSMD 焊盘应具有蓝色实心内线(表示金属)和绿色虚线外线(表示阻焊层开孔)。
    - SMD 焊盘应具有实心绿色内线(表示阻焊层开孔)和虚线外线(表示阻焊层下的金属)。

    但是、"焊盘图案示例"的焊盘绘制为实灰色外线和实绿色内线。 这与任一"阻焊层详细信息"焊盘图都不匹配。

    我们怀疑 焊盘4、5和10实际上应该是 SMD、其余的 NSMD。  

    另请注意、图中未标记的焊盘2、7和10应该是。

    有关示例、请参阅 TI RDX0007A 的阻焊层详细信息。

    谢谢!

    Gerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我会联系我们的产品工程师团队并尽快与您联系。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    以下是我们封装团队的回复:

    客户要求使用引脚10设计。

    因此、我将我们的 PCB 焊盘图案建议如下:

     

    灰色区域是焊盘、绿色区域是阻焊层开孔。

    "焊盘图案示例"的焊盘绘制为实灰色外线和实绿色内线。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请有人告知此申请的详细信息。

    总结:

    "焊 盘图案示例"的焊盘绘制有实心灰色外线和实心绿色内线。 这与任一"阻焊层详细信息"焊盘图都不匹配。

    我们怀疑 焊盘4、5和10实际上应该是 SMD、其余的 NSMD。  

    另请注意、图中未标记的焊盘2、7和10应该是。

    我们认为图纸不正确、需要更新。  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我会将其转发给封装工程师、然后回复给您  

    请尽快。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们同意加里·霍金斯对图纸的所有评论,迫切需要澄清,此外,我们还希望确认:

    1. RHS 上的焊盘8、7和6详细描述为与中心线原点相差1.4mm 的 X 共晶、但 LHS 焊盘1显示1.3875mm–这是否适用于焊盘2和3、以及虚线尺寸线不会向下延伸到焊盘2和3中心? 这表明器件不对称、这对我们来说有点可疑?
    2. 绿线表明阻焊层定义的焊盘宽度为0.25毫米、您向 Gary 答复说、灰色是焊盘、因此提供了0.35毫米宽的焊盘。 当焊盘之间的"垂直"间距为0.5mm 时、焊盘边缘与焊盘2和3以及6和7之间的焊盘边缘之间的"间隙"为0.15mm。 在 PCB 制造中、为了允许在顶层使用推荐的2盎司铜、PCB 制造商必须以绝对最小值8mil (0.203mm)对焊盘进行蚀刻补偿、因此不可能有0.15mm 的间隙、如果焊盘宽为0.35mm、则顶部铜只能镀1盎司?
    3. 我认为此说明应该说明6 x (0.65)、即4个偏置过孔和2个偏置焊盘。
    4. 我看不到定义了焊盘4和5从0、0原点点到"顶部"的偏移的尺寸、也看不到可以从中得出的尺寸(理想情况下希望看到 X 和 Y 轴到焊盘中心的尺寸)。

    正如 Gary 所指出的、我还认为、对于电极垫1、2、3、6、7、8、9和11、绿色应更改为蓝色、以作为 NMSD (首选)所需的电极垫尺寸、灰色轮廓为绿色、以显示抗超大尺寸。

     

    铜重量最小间距规则

    铜重量

    最小 铜特性与最小 布线宽度

    1oz

    3.5mil (0.089mm)

    2盎司

    8mil (0.203mm)

    3盎司

    10mil (0.254mm)

    4盎司

    14mil (0.355mm)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的耐心。  我已经联系了我们的包裹团队。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    此问题似乎已解决。

    谢谢