This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:I2C SCL 引脚上的2s 超时

Guru**** 2535760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942, BQ25703A, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391912/bq76942-2s-timeout-on-i2c-scl-pin

器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件: BQ25703ATPS65987D

工具与软件:

尊敬的团队:

bq76942 TRM 指出 I2C SCL 引脚上有一个2s 超时时间保持为低电平、该时间使通信接口复位。

它是否支持 SDA 保持低电平以退出潜在的 i2c 总线锁定的9个时钟?

(客户也使用 bq25703A、TPS65987D)

此致

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Andreas、

    是的、它应支持 SDA 保持低电平以退出潜在锁定。 您也可以执行部分复位以复位 大多数数字逻辑(包括通信)。

    此致、

    Thomas Rainey