This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942EVM:需要在 BQStudio 中选择哪个 bqz 文件? 它们之间有什么区别?

Guru**** 2811395 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76942EVM, BQSTUDIO, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391875/bq76942evm-which-bqz-file-need-to-select-in-bqstudio-what-is-difference-between-them

器件型号:BQ76942EVM
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、、、 BQ76942

工具与软件:

您好!  

我使用 BQStudio V1.2.127使用 BQ76942EVM。 在"Monitor"(监控器)部分、我看到用于选择与 EVM 相关的目标的各种选项、例如:

  • MONITOR_7694_0_24-bq76942.bqz
  • MONITOR_7694_0_28-bq76942.bqz
  • MONITOR_7694_0_36-bq76942.bqz

您能否提供有关这些选项的简要详情、并告知我应该选择哪一个?

此外、我无法在 BQStudio 中检测 EVM 板。 我已经遵循了"用户指南 BQ76942评估模块"(SLUUC32A–2019年11月–2020年10月修订)第2.2节"快速入门"中提供的步骤。 您能帮助我准确检测器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将 EVM 连接到 BQStudio 时、它应该会自动检测并跳过目标选择提示。

    将 EVM 板插入 PC 时、您是否能够看到3个绿色 LED 亮起?

    此致、

    Thomas Rainey