This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:用于 OSC16MIN 的晶体振荡器

Guru**** 2382620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS659037
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390694/tps659037-crystal-oscillator-for-osc16min

器件型号:TPS659037

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户正在考虑将时钟振荡器用于 TPS659037的 OSC16MIN。

我的用户已检查以下两个线程、但仍不清楚是否允许对 OSC16MIN 使用时钟振荡器。

您可以仔细检查一下吗?

>3.是;可以输入1.8V 振荡器的时钟。

TPS659037:OSC16MIN 详细信息-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

 >我们不建议使用16MHz 晶体。 请使用推荐的16.384MHz 晶体振荡器、因为各种其他内部时钟都是基于该频率构建的。

TPS659037:内部振荡器设置(OSC16M_CFG)-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

此致、

伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki:

     是; 允许为 OSC16MIN 使用时钟振荡器。 请遵循从数据表复制的以下部分。

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phil-San:

    非常感谢。

    OSC16MIN 是否具有 VIH 和 VIL 直流 特性规格?

    我的客户想使用下面的晶体振荡器。

    您能否 检查一下 这个振荡器是否正常?

    SG-8018CE 16.384MHz TJHPA

    VOH(高电平输出电压min1.62V

    VOL(低电平输出电压    MAX0.18V

    此致、

    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki:

      SG-8018CE 是一种 振荡器、其价格比晶体高得多。  

     可以向 OSC16MIN 引脚提供32kHz 方波。 此选项通常在中使用
    在这些应用中、处理器需要精确的系统时钟并且已经有可用的系统时钟
    设置的。 在这种情况下、可以为 PMIC 提供可用的32kHz 时钟、并将其添加到
    作为输出。 在此配置中、可以保留 OSC16MOUT 和 OSC16MCAP 引脚
    悬空、并绕过内部16MHz 振荡器。 绕过16MHz 振荡器会导致
    降低静态电流。

    谢谢!

    Phil