This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987DJEVM:USB 2.0和 USB 3.0的检测状态(基于功率和数据能力)。

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390432/tps65987djevm-detection-status-of-the-usb-2-0-and-usb-3-0-based-on-the-power-and-data-capabilities

器件型号:TPS65987DJEVM
主题中讨论的其他器件:TPS65987

工具与软件:

您好、技术专家:

我正在使用 TPS65987 EVM、但连接到 USB 2.0端口和 USB 3.0端口时、我无法区分连接了哪个电缆。 即使在监控0x5f 状态寄存器时、我的位4和位5也会开启、
谁能请我告诉我,什么是最好的可以做区分 USB 2.0和 usb3.0 ?


此致
Anshuman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Anshuman:

    感谢您在 E2E 上提出问题!

    PD 将始终报告 USB3和 USB2、但是请注意、PD 不进行任何数据。

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Kevin 老师、您好!  

    感谢您的响应。 在这种情况下、PD 会区分 USB2.0和 USB3.0的哪些参数。 是否有任何寄存器可以帮助我了解 USB 连接器上连接了什么。

    谢谢

    Anshuman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anshuman:

    当然!

    我相信默认情况下、我们将这两个位都设置为 true、因为 PD 不会区分、因为我们不处理任何通过 D+和 D-的数据连接。

    谢谢!

    Kevin