This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619E:可能阻止充电器终止充电并转而进行充电的因素

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25619E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390463/bq25619e-what-could-prevent-charger-to-terminate-the-charge-and-go-to-charge-off-instead

器件型号:BQ25619E

工具与软件:

我有一个新设计、使用 BQ25619E 在4.2V 电压下为单节锂电池充电  

寄存器0值为0x0A  

寄存器2值为0xBF

寄存器4值为0x42

当电池电量接近充电结束时、充电电流降低至约200mA、电池电量为4200mV

此时、寄存器8、9和10给出以下值:0x34 0x00 0x80 ...状态引脚为低电平、因此一切正常、我们在快速充电中的电压略高于200mA  

但 几秒钟后、状态寄存器将读取0x24 0x00 0x80…… 指示充电已关闭...状态引脚变为高电平

我没有收到一个 INT 在变化的时候。

如果我切换 CE 引脚、充电器将再次以快速充电模式启动几秒钟、然后再次充电

这是原理图的提取、输入电压为12V  

有人能解释一下这种行为吗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通过原理图、我看不到任何初始问题。

    是否在多个器件上发生了这种情况? 您在我们的 EVM 上看到它了吗? 您是否尝试过 ABA 交换?

    在观察前后、您能报告完整的寄存器读数吗?

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有相同的行为在3个不同的原型,不幸的是,我没有评估板在手边...
    这是在每条记录中给出的费用日志的一部分

    LOG、355,360,39939981431、0xA、0x1A、0xBF、0x12、0x3A、0x9E、0xE6、0x4C、0x34、0x080、0x44、0x75

    日志=记录类型、可以是每10秒进行一次常规转储的日志
    INT =在发生中断事件时的转储
    ++=仅在 INT 事件之后3个状态寄存器(8、9和10)的转储

    其他值按此顺序为:
    时间戳(以毫秒为单位)
    电池电压(以 mV 为单位)
    电池电流(以 mA 为单位、+符号表示充电、-符号表示放电)
    12个寄存器

    我对器件进行了编程、使其具有4.15V 的终止电压(但在默认的4.2V 下也会出现同样的终止电压)
    我还设置了一个15分钟的顶部关闭计时器(但设备从不启动这个计时器!)
    我的固件还会监控电源插拔事件、从而将 IINDPM 值设置为1.1A 而不是500mA 默认值

    日志从快速充电中的器件开始、充电电流约为1、4A (I CHARGE 为寄存器2中的1500mA)
    拔下并重新插入输入电源、从而断开 INT 序列并将寄存器0重新编程为值0x0A
    一段时间后、电池达到4.15V、充电电流减小、然后突然状态显示 CHARGE_OFF ...、没有 INT 事件!!

    在此状态下、触发新充电周期的唯一方法是将 CE 引脚切换为高电平然后切换为低电平、但充电仅持续几秒钟
    拔下/重新插入输入电源不会启动新的周期

    有什么想法吗???

    LOG、355,360,39939981431、0xA、0x1A、0xBF、0x12、0x3A、0x9E、0xE6、0x4C、0x34、0x080、0x44、0x75
    Log、365361,399,1431、0xA、0x1A、0xBF、0x12、0x3A、0x9E、0xE6、0x4C、0x34、0x0、0x80、0x44、0x75
    LOG、375,363,4004001141、0xA、0x1A、0xBF、0x12、0x3A、0x9E、0xE6、0x4C、0x34、0x0、0x80、0x44、0x75
    LOG、385,365,40040021431、0xA、0x1A、0xBF、0x12、0x3A、0x9E、0xE6、0x4C、0x34、0x0、0x80、0x44、0x75
    LOG、395,367,40040031431、0xA、0x1A、0xBF、0x12、0x3A、0x9E、0xE6、0x4C、0x34、0x0、0x80、0x44、0x75
    Log、4053,688,40040031431、0xA、0x1A、0xBF、0x12、0x3A、0x9E、0xE6、0x4C、0x34、0x0、0x80、0x44、0x75
    LOG、415,370,4000、144,141、0xA、0x1A、0xBF、0x12、0x3A、0x9E、0xE6、0x4C、0x34、0x0、0x80、0x44、0x75 <=快速充电1431 mA @ 4V
    INT、416,241,40040041431、0xA、0x1A、0xBF、0x12、0x3A、0x9E、0xE6、0x4C、0x34、0x0、0xC、0x44、0x75 <=电源输入拔出
    ++、416,243,4004000141、0x34;0x0;0xC0
    INT、416254,400,144、31、0xA、0x1A、0xBF、0x12、0x3A、0x9E、0xE6、0x4C、0x20、0x0、0x40、0x44、0x75
    ++、416,256,4004000141、0x20;0x0;0x40
    Log、425,372,3707、-153、0xA、0x1A、0xBF、0x12、0x3A、0x9E、0xE6、0x4C、0x0、0x00x0、0x44、0x75
    LOG、435,373,3697、-153、0xA、0x1A、0xBF、0x12、0x3A、0x9E、0xE6、0x4C、0x00x0、0x00x44、0x75
    INT、438,586,3697、-153、0x4、0x1A、0xBF、0x12、0x3A、0x9E、0xE6、0x4C、0x24、0x080、0x44、0x75 <=电源输入插头
    ++、43,858,3697、-153、0x24;0x0;0x80
    INT、438,598,3697、-153、0x4、0x1A、0xBF、0x12、0x3A、0x9E、0xE6、0x4C、0x34、0x0180、0x44、0x75 <=器件处于 IINDPM 状态
    ++、438,600,3697、-153、0x34;0x0;0xA0
    LOG、445,375,39839811432、0xA、0x1A、0xBF、0x12、0x3A、0x9E、0xE6、0x4C、0x34、0x0A0、0x44、0x75 <= Programming of IINDPM Current @ 1.1A
    LOG、455,377,39839891431、0xA、0x1A、0xBF、0x12、0x3A、0x9E、0xE6、0x4C、0x34、0x080、0x44、0x75 <=器件退出 IINDPM 状态
    log、465,379,39939941431、0xA、0x1A、0xBF、0x12、0x3A、0x9E、0xE6、0x4C、0x34、0x080、0x44、0x75
    Log、475,380,3997,1431,0xA、7143、0x1A、0xBF、0x12、0x3A、0x9E、0xE6、0x4C、0x34、0x0、0x80、0x44、0x75
    LOG、485,382,39939991431、0xA、0x1A、0xBF、0x12、0x3A、0x9E、0xE6、0x4C、0x34、0x0、0x80、0x44、0x75
    LOG、495,384,40040011431、0xA、0x1A、0xBF、0x12、0x3A、0x9E、0xE6、0x4C、0x34、0x0、0x80、0x44、0x75

    … 到目前为止、一切都还可以。。

    .... 但随后达到4.15V…

    LOG、6725,212,4145、5291、0xA、0x1A、0xBF、0x12、0x3A、0x9E、0xE6、0x4C、0x34、0x0,0x80、0x44、0x75
    LOG、6735,214,4145、5295、0xA、0x1A、0xBF、0x12、0x3A、0x9E、0xE6、0x4C、0x34、0x080、0x44、0x75
    LOG、6745,216,4144145289、0xA、0x1A、0xBF、0x12、0x3A、0x9E、0xE6、0x4C、0x34、0x080、0x44、0x75
    LOG、67552174,145,285、0xA、0x1A、0xBF、0x12、0x3A、0x9E、0xE6、0x4C、0x34、0x080、0x44、0x75
    LOG、6765,219,4145、5288、0xA、0x1A、0xBF、0x12、0x3A、0x9E、0xE6、0x4C、0x34、0x0、0x80、0x44、0x75
    log、6775,221,4145、285,287、0xA、0x1A、0xBF、0x12、0x3A、0x9E、0xE6、0x4C、0x34、0x0、0x80、0x44、0x75
    log、67852224145,285,286、0xA、0x1A、0xBF、0x12、0x3A、0x9E、0xE6、0x4C、0x34、0x0、0x80、0x44、0x75
    LOG、6795,224,4145、5285、0xA、0x1A、0xBF、0x12、0x3A、0x9E、0xE6、0x4C、0x34、0x0,0x80、0x44、0x75
    LOG、6805,226,4144145285、0xA、0x1A、0xBF、0x12、0x3A、0x9E、0xE6、0x4C、0x34、0x080、0x44、0x75 <=CHG STATUS 为"10"(寄存器8 = 0x34)
    LOG、6815,228,4145、20、0xA、0x1A、0xBF、0x12、0x3A、0x9E、0xE6、0x4C、0x24、0x0、0x80、0x44、0x75 <=CHG STATUS 转到"00"(寄存器8 = 0x24)
    log、6825,229,4100、0、0xA、0x1A、0xBF、0x12、0x3A、0x9E、0xE6、0x4C、0x24、0x0、0x80、0x44、0x75 <=没有电流进入或流出电池
    日志、6835,231,400、0、0xA、0x1A、0xBF、0x12、0x3A、0x9E、0xE6、0x4C、0x24、0x0、0x80、0x44、0x75我的电路板由 VSYS 上的 BQ 充电器供电
    LOG、6845,233,4095、0、0xA、0x1A、0xBF、0x12、0x3A、0x9E、0xE6、0x4C、0x24、0x080、0x44、0x75所有寄存器都保持其值
    log、6855,234,4095、0、0xA、0x1A、0xBF、0x12、0x3A、0x9E、0xE6、0x4C、0x24、0x080、0x44、0x75
    log、6865,236,4093、0、0xA、0x1A、0xBF、0x12、0x3A、0x9E、0xE6、0x4C、0x24、0x080、0x44、0x75
    Log、6875,238,4093、0、0xA、0x1A、0xBF、0x12、0x3A、0x9E、0xE6、0x4C、0x24、0x080、0x44、0x75
    log、6885,239,4091、0、0xA、0x1A、0xBF、0x12、0x3A、0x9E、0xE6、0x4C、0x24、0x080、0x44、0x75
    log、6895,241,4091、0、0xA、0x1A、0xBF、0x12、0x3A、0x9E、0xE6、0x4C、0x24、0x080、0x44、0x75
    LOG、6905,243,4091、0、0xA、0x1A、0xBF、0x12、0x3A、0x9E、0xE6、0x4C、0x24、0x080、0x44、0x75
    Log、6915,245,4090、0、0xA、0x1A、0xBF、0x12、0x3A、0x9E、0xE6、0x4C、0x24、0x080、0x44、0x75

    BR、

    Pierre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    皮埃尔、您好!

    您是否可以尝试切换 EN_CHG 并查看其是否终止?

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我真的很困惑、但问题在于软件方面、而不是硬件方面。 后台有一些代码读取电量监测计(BQ27441)、当电量监测计检测到充满电时会禁止充电器充电。 很抱歉、论坛上的此主题不会帮助太多人。  

    BR

    Pierre