This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:关于 TPS26633和 TPS16414的仿真模型

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389002/tps2663-about-the-simulation-model-of-tps26633-and-tps16414

器件型号:TPS2663
Thread 中讨论的其他器件:Tina-TI

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户希望使用 TINA-TI 仿真工具来对 TPS26633和 TPS16414进行仿真。

他们下载的版本在每个产品页上都检查了仿真模型、但是 TINA-TI 输出错误、无法进行仿真。

   

您能否确认是否没有针对 TPS26633和 TPS16414的 TINA-TI 的加密仿真模型?

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    我们会在 NDA 的基础上共享未加密模型

    BR、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh:

    感谢您的支持。

    客户已完成 NDA。

    客户名为 Superma、NDA 编号  ICMNDADMA_6967。 (此编号将在支持结束后删除。)

    如果需要、您可以直接向我的客户发送2个未加密的模型(TPS26633和 TPS16414)。

    bgyoon@suprema.co.kr

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh:

    祝你周末愉快。

    如果您完成了我的上述请求、请通知我。 谢谢。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已发送、但我强烈建议使用 EVM 进行评估、因为它比仿真模型更好地理解。

    谢谢

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh:

    感谢您的支持。

    我的客户注意到我、他今天上午还没有获得2个器件的未加密模型。

    请您再次查看一下吗?

    我的客户的电子邮件地址是 bgyoon@suprema.co.kr

    或者您可以将模型发送到我的电子邮件中、然后我会将其发送给我的客户。 chase.jeong@arrow.com

    此致、

    蔡斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它在最初的电子邮件中反弹。 我已转发至 chase.jeong@arrow.com