This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62902:具有旁路模式的低 Iq 降压转换器

Guru**** 2811145 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62902, TLV4051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391689/tps62902-low-iq-buck-converter-with-bypass-mode

器件型号:TPS62902
主题中讨论的其他器件: TLV4051

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我正在为长寿命电池供电的小型设备开发电源管理。  因此、当电流消耗低于50uA 时、该器件大部分时间都在低功耗模式下运行  静态电流 和领域。 。 输入电压 可以是这两个 3.6V、6V 或7.2V (取决于使用的电池配置)、在高峰值负载下具有0.5V 的最高纹波。 。 输出电压 可以在范围内 3.3-3.8V 、但出于更好的功耗原因、希望保持在较低端、在 3.3V . 最大输出电流:2A

我们发现  TPS62902降压转换器最适合此任务、并订购了评估板进行验证。 IC 通过了所有要求、但有一项除外:当输入电压为3.6V 且输出电压= 3.3V 时、IC 无法在省电模式下工作。 这在数据表中进行了说明:"当 VIN 降低到比 VOUT 高15%(典型值)时、无论负载电流如何、TPS62902都不会进入省电模式。" 那么、我的想法是添加一点外部电路、以便在输入电压低于3.8V 时能够绕过降压转换器。 请注意、可用封装尺寸非常有限、我的设计处在边缘。 我尝试过多种概念、但到目前为止都没成功、这就是为什么我要评论/解决方案的原因。

  1. 通过切换电阻分压器、使 Vout 软件调节为3.3V 或3.7V。 因此、在3.6V 配置下、降压转换器将在100%占空比模式下工作。
    在运行时切换电阻分压器效果很好、但100%占空比模式会消耗几乎1mA、这对于我们的用例来说是不可接受的。
  2. 精确使能(En)和 PG 引脚、如果 PG 保持低电平、则可从外部对旁路 MOSFET 进行开关。 您可以在附件中看到我的原理图、而且还必须添加延迟网络、因为 PG 在上电后需要大约2ms。 这种解决方案几乎可以奏效、但由于存在延迟和电容元件、在按合适的时间切换 Vin 时、例如插入电池时、它可以绕过更高的电压。 可以在示波器图上看到我的测量结果。 Ch1:VIN、Ch2:Vout
  3. 设计一个比较器、用于切换降压转换器或 MOSFET。
    在寻找比较器时、我发现要么有7.2V 容差 IO、但必须添加外部电压基准、要么有内部电压基准、但 IO 不具有7.2V 容差。 我和前者一起找到了 TLV4051系列。 我的概念是在上电时降压转换器开始开关、然后它从 Vout 为比较器供电、如果 Vin 电压过低、比较器将切换至旁路模式。 我无法测试此连接、因为我现在没有比较器、但我认为之前的上电开关问题仍然会出现。  

 我的问题是:

  1. 您对我的#3设计有何看法? 是否正常工作、或者开关上的电源问题是否仍然存在?
  2. 您能为此目的推荐一个工作概念或联系吗?
  3. 是否有其他降压转换器更适合此任务? 它们具有低 IQ 并在封装中提供旁路模式?

此致、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我稍后会检查并回复您。

    谢谢

    Colin