This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5158-Q1:未提供外部 UVLO 电路时的默认 UVLO 阈值

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391569/lm5158-q1-default-uvlo-threshold-when-external-uvlo-circuit-not-given

器件型号:LM5158-Q1

工具与软件:

您好!

如果不使用 UVLO 电阻器、默认情况下 IC 在多高的电压下开始运行?

谢谢!

Abhishek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    感谢您使用 E2E。

    数据表中给出了 UVLO 阈值:

    此器件的典型值为1.5V。

    此致

    Moritz