This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A06:焊接条件

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62A06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390373/tps62a06-soldering-condtion

器件型号:TPS62A06

工具与软件:

您好!

1. TPS62A06是否要求 EP 焊盘的锡吸收率大于75%?

2.对于 工具:焊铁/热风枪/BGA 回流机,最高温度和 最长时间是多少?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的咨询。
    我会就焊接团队内部的事宜与该专家联系、然后回复给您。

    此致、Werner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    1.此器件没有外露焊盘、因此我认为这个问题不适用。

    2.您可以在以下应用手册中找到详细的制造信息: https://www.ti.com/lit/an/slua271c/slua271c.pdf

    我希望这能解答您的问题。

    此致、Werner