This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5450:EMI 峰值高于 FCC 部分15B 限值

Guru**** 2390745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391460/tps5450-emi-peaks-above-the-fcc-part-15b-limits

器件型号:TPS5450

工具与软件:

您好、专家

我正在使用 TPS5450DDAR 降压转换器、以从12V 获取3.3V 电压。 它为 PCB 上的一组 LED 和微控制器供电。 请参阅下面的原理图。 问题是辐射发射峰值高于限值。 非常感谢为改善这一点而对 PCB 进行任何修改的建议。

 

EMI

FCC 15B RE 测试输出

期待您的响应

此致

Dushan   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dushan、

    您可以尝试将 C70替换为100nF 电容器。 此外、您还可以尝试其他供应商(Coilcraft、TDK、Murata 等)提供的不同屏蔽电感器、看看这是否有用。

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时响应。 我会尝试将结果发送给您  

    此致

    Dushan