This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:电流瞬态变化

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146-Q1, LM5143A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391477/lm5146-q1-transient-changes-in-current

器件型号:LM5146-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LM5143A-Q1

工具与软件:

LM5146-Q1是否可以输出40A 或更高的电流? 如果有方法、如何实现?
如何在电流显著变化(例如从100mA 到10A 或更高)时调整设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它实际上取决于功率级元件、Vin、Vout、Fsw 等 请使用快速入门计算器(请参阅产品文件夹中的链接)来帮助进行设计。 或者、考虑使用 LM5143A-Q1进行两相设计。

    ——

    TIM