This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:LM5146-Q1的电流输出能力

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391493/lm5146-q1-the-current-output-capability-of-lm5146-q1

器件型号:LM5146-Q1

工具与软件:

1:我在 TI 官网上看到 LM5146-Q1的输出电流能力技术参数为20A/30A。 输出电流能力限制取决于芯片的什么参数限制? 还是考虑了外部 MOS、电感器、电容器等的限制? 您能否为我们提供详细的答案(例如48V 输入、12V 输出要求)

2:如果我们需要的最大输出电流是40A、这个芯片是否支持呢? 从100mA 到40A 以及从40A 到100mA 的负载电流响应时间是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、受功率级元件限制、而不受控制器限制。 该电流仅作为最大值的指示给出、但很明显、它取决于 Vin、Vout、Fsw 等。

    ——

    TIM