This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130:在输出引脚上施加电压-它会损坏芯片吗?

Guru**** 2507855 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389384/tps62130-apply-voltage-at-the-output-pins---will-it-damage-the-chip

器件型号:TPS62130

工具与软件:

您好!

我有一个应用、其中 TPS62130的输入由稳压高电压源提供、不适用于办公室测试和编程。  我想知道是否能够在此芯片的输出端添加接头引脚、以便提供通常在此生成的相同电压。

其理念是、该芯片提供6V 的稳压电压、该电压被分配到电路板的其余部分、并在必要时调节到更低的水平。  我想利用此输出、提供基于6V 的安全工作台电源、该电源将通过板上的铜分配。  根本不会有电压源施加到 PVIN。  这会破坏 TPS62130内部的任何东西吗?  此芯片的输出端通过体二极管的 FET 与其输入端相连。  这些二极管可能会传导回 PVIN、其中 EN 引脚通过0.5倍分压器连接、而该分压器会在 EN 引脚上施加~3V 的电压并可能将其打开。

我有一个使用该芯片的旧板在该配置下运行、只是为了看看会发生什么。  它可以工作、但我不知道它是否会损坏部件、从而缩短客户产品的使用寿命。  请向我提供一些反馈、说明这是否是一种可接受的做法、或者是否有其他 IC 可用于更好地处理此问题。

非常感谢!

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    这里有什么方框图吗?

    根据您的描述、您是否希望向   TPS62130输出供电并在输入端获得电压?

    谢谢

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin:

    我没有什么简单的东西要画、但思路是在此电源的输出端有一个双引脚接头、可以在未向 TPS62130施加输入时用于为电路板供电。  无需任何电压即可返回输入。  它像是旁路、但在物理开关中无需接线。  该芯片通常会输出6V 的电压、但该跳线会用于生成6V 的电压。

    我想我的主要问题是、由于这个芯片的输出并不是直接连接到输入端(除了内部 FET 上的体二极管)、如果在输入端没有被驱动时、输出端的电压为6V、这会不会对芯片造成任何损坏?

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(Michael)好

    Colin 稍后会检查并回复您。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    理解你的观点。 我们建议您 在输出中串联二极管或通过外部电源使 TPS62130使能、以防止器件具有启用和工作的潜力。

    谢谢

    Colin

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想您告诉我、答案是否定的?  如果没有、这实际上并没有帮助。  添加二极管会导致整个设计出现损耗并降低效率。  如果我想找到一种方法将输入侧的使能引脚保持在低电平、那么、这样可以安全地在此芯片的输出侧施加电压吗? 这是我必须担心的主要/唯一问题吗?

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    是的、回答正确。  

    若要防止通过对 Vout 施加电压来启用器件、一种好方法是在输入侧保持 ENABLE 引脚为低电平。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢

    Colin