This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:反向模式运行和电流限制

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389718/bq25750-reverse-mode-operation-and-current-limit

器件型号:BQ25750

工具与软件:

您好!

我了解 BQ25750的反向模式是在没有 VAC 的情况下反向运行降压/升压路径、而仅连接电池。

此外、BQ25750可监控和调节电池放电电流、并可通过寄存器设置进行控制。

q1)如果电池放电电流达到限值、是否会立即停止使用降压/升压开关?

Q2)此时 Q1、它是如何运行 BATFET 的? 由于反向模式已经关闭 BATFET、但系统仍需要供电。

Q3)通常、我预计电池放电电流(系统负载)比转换输出负载的降压/升压转换要高。 IBAT_REV 寄存器可以设置为20A、如果系统负载更高、如何控制(设计)?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    1.当电池放电电流上升到 IBAT_REV 寄存器设置以上时、充电器会减小反向模式功率流以限制放电电流

    2.反向模式仍然打开。 BATFET 仍将关闭。

    3.系统负载所需的电压和电流是多少? 您能猜一下峰值负载、它会持续多长时间吗?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为方便您参考、我的系统电池 有1pack-14Cell (3.69V)、系统负载通常为48V~15A、10秒内为20@30Apeak。

    此外、它是否正确理解反向模式?

    -如果 放电后电池电压为44V,则使用降压-升压模式仍然调节48V ? (系统负载15A)

    -如何在硬件默认设置为反向模式电压?


    请参阅说明如何操作反转模式以及从反向模式平稳停止更改为 BATFET 开启。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    [报价 userid="551379" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389718/bq25750-reverse-mode-operation-and-current-limit/5318527 #5318527"]

    此外、它是否正确理解反向模式?

    -如果 放电后电池电压为44V,则使用降压-升压模式仍然调节48V ? (系统负载15A)

    [报价]

    我不确定这个问题是什么意思。 您可以重新表述此问题吗?

    如何在硬件默认设置为反向模式电压?

    这是不可能的、您需要一个 MCU 来执行此操作。

    我们最近撰写了有关 BQ25750电源路径切换的常见问题解答。 这可能会帮您解决问题: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391181/faq-bq25750-what-do-i-need-to-know-about-the-bq25750-power-path-switchover

    要使电池放电电流超过20A、您还可以将 BATFET 从系统负载连接到感应电阻器的 SRN 侧。 这将绕过检测电阻并移除20A 保护。 请记住、您需要极其耐用的 FET 才能承受电源路径切换。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将查看 常见问题解答链接。