This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922055:TPS922055中的开关频率意味着什么?

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS922055, TPS92630-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388544/tps922055-what-is-switching-frequency-mean-in-tps922055

主题中讨论的其他器件:TPS922055TPS92630-Q1

工具与软件:

您好!

我想知道 TPS922055 IC 中的开关频率。

它如何与 TPS922055 IC 配合使用?

此致、

德州仪器(TI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们的专家将延迟向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tex:

    抱歉、我可能不清楚 您的意思。 您是否想了解 TPS922055的开关行为?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 Steven Li。

    请告诉我 TPS922055的开关行为。 以及该开关频率在 TPS922055中的作用

    该开关频率是用于其中使用的降压转换器还是用于某些其他用途?

    此致、

    德州仪器(TI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tex:

    该开关频率是用于其中使用的降压转换器还是用于其他用途?

    您是对的。

    TPS922055是一款降压 LED 驱动器。 与您可能熟悉的恒压直流/直流降压稳压器不同、TPS922055 是一个  恒定电流 可以将 LDO 降压稳压器用作驱动 LED。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS922055是一款降压 LED 驱动器。 与您可能熟悉的恒压直流/直流降压稳压器不同、TPS922055 是一个  恒定电流 降压稳压器(如果您使用它来驱动 LED)。

    它会产生噪音吗?  

    我是否可以使用多个开关频率不同的集成电路连接到单个 MCU?(所有集成电路都将通过 PWM 引脚连接到控制器)它是否会影响系统?

    BR、

    德州仪器(TI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tex:

    与常规开关稳压器一样、TPS922055也会产生开关噪声。

    我可以使用多个开关频率不同的集成电路连接到单个 MCU 吗?(所有集成电路都将通过 PWM 引脚连接到控制器)它是否会影响系统?

    是的、您可以使用单个 MCU 来控制多个具有不同开关频率的 TPS922055。  为防止开关噪声影响 MCU、有一种方法是将 AGND 和 PGND 分开。 您可以参阅此 E2E 常见问题解答- [常见问题解答]在对采用 VSON 或 SOT-23-THN 封装的 TPS922055 / TPS922054 / TPS922053 / TPS922052进行布局时、如何分离 GND? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    此致、

    德州仪器(TI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tex:

    不用客气。 我将关闭该主题。 如果您有任何进一步的问题、请随时与我联系。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    我找到了 TPS92630-Q1 线性 LED 驱动器 IC、它满足我的所有要求。  

    我想这样做是为了避免开关频率概念。

    请解决关于 TPS92630-Q1的一些疑问。

    • 如果我的输入电压为36V、但我只想将每通道的最大输出电压设置为32V。 此处、我如何限制此 IC 中的最大电压(如果无法在输入电压附近使用分压器)
    • 该 IC 中的使能引脚。 如果将引脚设置为高电平/低电平、该 EN 引脚将在多长时间后做出响应? 我是否能够以60Hz 的频率切换该引脚?
    • 当我尝试在 Digikey/Mouser 中购买此 IC 时、此 IC 的器件型号为 TPS92630QPWPRQ1 这些 QPWPR 意味着这里包含的任何其他规格?

    另外、请告诉我为什么该分压器用于 VSNS。 我看不到如何在数据表中设置这些 VSNS 分压电阻。

    对我糟糕的英语道歉

    谢谢。此致、

    德州仪器(TI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tex:

    抱歉。 我目前不在办公室。 我将在下星期一回到办公室时给您回复。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tex:

    很抱歉、我对 TPS92630-Q1不负责。 请为此器件创建新的 E2E 主题、相应的工程师将为您提供帮助。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我会这么做的!

    谢谢!

    此致、

    德州仪器(TI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tex:

    不用客气。 我将关闭该主题。 如果您有任何进一步的问题、请随时与我联系。

    此致、

    Steven