This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61040:Webench Power Designer 中的设计更新失败

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61048, TLV61046A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390944/tps61040-design-update-failure-on-webench-power-designer

器件型号:TPS61040
主题中讨论的其他器件:TLV61046A、TLV61048

工具与软件:

您好!

我计划使用  TPS61040DBVR 满足以下要求

VIN = 4.8V

VOUT=7V

Iout = 100 mA

但是 webench 电源设计人员不允许我 更改超过70mA 的电流。 尽管 TPS61040DBVR 支持高达28V 的输出电压和400 mA、但设计未能更新、因此显示 EROS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yogesh:

    400mA 是典型的 MOSFET 电流限制(峰值电感器电流)、而非输出电流。

    在3V Vin 最小值至7V Vout 的输入条件下  、并使用最小 MOSFET 电流限制350mA、计算出的最大 Iout 约为70mA。

    如果可用、您能否分享详细的应用和要求? 例如输入电压范围、输出电压(7V?)、最大输出电流、以及封装? 我会为您选择更多合适的器件。

    谢谢你。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨蕾

    请按以下方式查找我的要求:

    VIN = 4.8V

    VOUT=7V

    Ioutmax= 100 mA

    Iout (typ)= 50 mA

    谢谢!

    Yogesh

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yogesh:

    TLV61046A 或 TLV61048应该是不错的选择。

    请检查它们在您的应用中是否正常。 如果您有任何其他要求、请告诉我。

    此致

    Lei