This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63060:符合 IEC62368标准

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391387/tps63060-iec62368-compliance

器件型号:TPS63060

工具与软件:

您好!

您能否为以下产品发送符合 IEC62368标准(或其他电气安全标准)的证书:

TPS 79933

TPS 63060

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christophe:

    只需咨询我们的 PE 团队、恐怕我们没有这样的 TPS63060证书。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TAO:

     TPS79933是否符合 IEC62368标准? 或 IEC61010?

    关于 TPS63060、它是否符合 IEC61010或其他等效标准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christophe:

    我还没有 TPS63060的所有认证。

    对于 Tps79933、您是否可以针对 TPS79933主题使另一个线程饱和、那么、它将分配给负责该主题的人。 很抱歉, 我不知道该分配给谁。

    此致

    TAO