工具与软件:
您好!
我在我们的 PCB 上遇到了 TPS63900问题。 我在电池和 IC 输入端之间安装了一个15 Ω 的保险丝。 当我在输出上施加负载时、会出现巨大的压降、使得输出最初固定在3V 是没用的、而是会下降到1.3V。
我还具有 EVM 模块来测试 IC 以测试电流限制、它可以正常工作、但由于负载更大、它无法提供3V 输出。
我也做了测试没有保险丝,它工作正常. 与另一个具有较低阻抗的保险丝8欧姆,它的工作更好(具有更大的负载),但并不完整。
如果您能帮助我了解 TPS63900的行为、我会感激不尽。 谢谢