This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900:具有高阻抗的保险丝、使 IC 无法正常工作

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389756/tps63900-fuse-with-high-impedance-making-the-ic-not-working-properly

器件型号:TPS63900

工具与软件:

您好!

我在我们的 PCB 上遇到了 TPS63900问题。 我在电池和 IC 输入端之间安装了一个15 Ω 的保险丝。 当我在输出上施加负载时、会出现巨大的压降、使得输出最初固定在3V 是没用的、而是会下降到1.3V。

我还具有 EVM 模块来测试 IC 以测试电流限制、它可以正常工作、但由于负载更大、它无法提供3V 输出。

我也做了测试没有保险丝,它工作正常. 与另一个具有较低阻抗的保险丝8欧姆,它的工作更好(具有更大的负载),但并不完整。

如果您能帮助我了解 TPS63900的行为、我会感激不尽。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    当应用高阻抗保险丝时、该保险丝上会出现较大的压降。
    对于器件 tps63900、它具有 UVLO_OFF 检测器、一旦输入电压低于1.8V、器件就会分流到下限。 然后保险丝上的压降消失、因为没有电流通过。 然后、TPS63900的输入电压再次增加、器件再次增加。 完成。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    感谢您的回答。

    我知道这个想法,但我不知道这是为什么 TPS 不能正常工作。 我测量了通过保险丝的输入电流、该电流不超过30mA。 这意味着保险丝不会产生超过450mV 的压降(15 Ω* 0.03A)。 我将在输入中提供3V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    用万用表测量? 大多数情况下、使用万用表获得的值是 RMS 值、这意味着峰值电流可能高得多。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    我使用示波器测量张力、使用 Keithley 测量电流。

    当然、保险丝造成了这个问题、因为当我在保险丝和 TPS 的输入端之间放置一个0.47F 的超级电容器时、它会起作用。 这意味着、当 TPS 具有足够大的电流容易消耗时、它将正常启动。

    但让我感到困惑的是、在纸上、当您阅读数据表并测量紧张局势和电流时、电路应该仍然可以使用保险丝。 但实际上、保险丝确实是该问题的100%原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    是的、使用保险丝的器件应该没有问题。 但一旦阻抗过高、就会使器件开关工作而 不工作。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、您能否向我推荐具有类似特性但可以在大约20欧姆输入下工作的直流/直流转换器?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    使用此高阻抗保险丝时、任何直流/直流转换器都无法正常工作。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    好的、我看到了、您能帮我选择一个电容器、使直流/直流转换器具有足够的电流来启动和正常工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    恐怕无法做到、选择电容的基本规则是、当负载为最大值时、我们应确保输入电压的谷值高于 UVLO_OFF、最好留有一定的裕度。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    我不确定是否完全理解输入电压谷值的含义。 如果您能澄清、我将不胜感激。

    目前、UVLO 阈值设置为1.75V

    我的 PCB 的最大电流消耗是70mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    如您所知、开关器件的输入电压 大多不仅是直流、还具有交流纹波。 这意味着、输入电压将存在峰值和谷值。 实际的谷值电压取决于您的系统、例如您的负载类型(恒定或脉冲负载)、 输入阻抗(此处为保险丝)、电源和转换器之间的连接等

    是的、对于此器件、典型值 UVLO 为1.75V、但其最小值为1.73。 因此、应确保输入电压的谷值高于1.73V。

    此致

    TAO