This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982DMC:

Guru**** 2595010 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982DMC, TPS65988DK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389080/tps65982dmc

器件型号:TPS65982DMC
Thread 中讨论的其他器件: TPS65988DK

工具与软件:

我们在使用"TPS65982DMC"和"TPS65988DK"的系统上测试 PD3.1、然后存在伺服故障项、可能需要您的 HLPE 进行固件更新才能解决问题。

我们使用的 PD3.1测试仪是 GRL-C2 EPR、我们还分享测试日志、以便与此紧急案例进一步讨论。 谢谢!

总结:

Promise NAS 结果 功率放大器
PD 3.1 GRL C2 失败 TEST.VIF.PROT.ALL3.2 PD 和 FW
TEST.VIF.PROT.ALL3.3 PD 和 FW
TEST.VIF.PROT.ALL3.4 PD 和 FW
TEST.VIF.PROT.ALL3.7 PD 和 FW
PD 3.8固件
TEST.SNK.SNK.1 PD 固件 VDM
TEST.VIF.SRC.1 VDM PD 和 FW
TEST.PS.SRC.1 PD 固件
TEST.VIF.PS.SNK.1 PD 和 FW
TEST.PS.SNK.3 PD 固件
TEST.USB4.DRST.2 PD
通用检查固件
通用过程 FW
       
Promise NAS 结果 PD
PD 3.1 GRL C2 失败 TEST.VIF.PROT.ALL3.2 PD 和 FW
TEST.VIF.PROT.ALL3.3 PD 和 FW
TEST.VIF.PROT.ALL3.4 PD 和 FW
TEST.VIF.PROT.ALL3.7 PD 和 FW
PD 3.8固件
TEST.VIF.SRC.1 VDM PD 和 FW
通用检查 PD 4.4GRL FAE 已确认这是 SW 1.6.23.0问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivienne:

    感谢您在 E2E 上提出问题!

    您能否分享测试的跟踪日志?

    谢谢!

    Kevin