This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40054:电源管理论坛

Guru**** 2812185 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC29002, UCC39002, TPS40054, TPS40057

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390444/tps40054-power-management-forum

器件型号:TPS40054
主题中讨论的其他器件:UCC39002、UCC29002 TPS40057

工具与软件:

我试图在 论坛上发布我的问题、但我认为该主题已关闭。 问题是:

我们正在使用两个 TPS40054芯片来获得5.1V 和3.3V 输出、一个用于负载共享控制的 UCC39002和一个用于反向电流保护的热插拔控制器。 我们的设计运转良好、但是我们必须将降压转换器中的高侧和低侧 FET 从 FDB13AN06A 替换为 IRF1018ES。 我们还将 UCC39002表面贴装替换为 UCC29002穿孔。 Infineon MOSFET 的 Qgs/Qgd 比 Onsemi 更好、但新 MOSFET 会遇到问题。 将负载共享控制器连接到电路时、热插拔控制器进入故障模式。 但是、当我们用旧的 MOSFET 代替新的 MOSFET 时、问题似乎得到了解决。

此外、该问题仅在空载或轻负载条件下发生;当我们将特定负载连接到输出时、电源将再次开始工作。

关于 MOSFET 和负载共享控制器在这种情况下的关联情况、您想知道吗?


Infineon (英飞凌

OnSemi

我想知道我们是否使用仅向输出端提供电流的 TPS40054、而我们在空载或轻负载条件下会遇到问题。 这是否意味着控制器的 DCM 出现问题? 我在互联网上搜索发现、TPS40054在 DCM 中可能不稳定。  线程2。 我们将控制器替换为 TPS40057控制器、问题已经解决。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andres:

    您是否检查过电路的环路响应? 这可能会回答您的问题。

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们检查了环路响应、不同之处在于新的 nfets 具有较小的 BW。 然而、我们如何解释电源在无负载或轻负载时不起作用、但是在其它情况下没有问题、或者当控制器在两个象限内工作时、它可以在这种情况下工作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andres

    你是否尝试过调整 CBoost? 新的 MOSFET 需要更多电荷才能导通?

    谢谢!
    Andrew