This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:BQ25756的默认栅极电压是什么

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391625/bq25756-what-is-the-default-gate-voltage-of-bq25756

器件型号:BQ25756

工具与软件:

您好!

我正在尝试按照引脚 DRV_SUP 和 REGN 中的信息找出正确的栅极电压默认内部值。

我很确定电压是5V、但我想确认这一点、因为在数据表中出现的第二个值为4.6V (我认为是输入电压过低时)、但在 BQ25756设计计算器 Excel 中、唯一的选项是0V、4、5V 和10V。Excel 中的选项是否错误?

您能否确认在不使用外部电源时栅极电压是多少?

谢谢!

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    栅极驱动电源可由 REGN 供电。

    REGN 可以在4.5V 至5V 之间变化、具体取决于 VAC。 4.5V 是 REGN 最坏的情况。

    此致、
    埃森·加洛韦