This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:放电放松学习周期期间 LFP 电压下降

Guru**** 2810935 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391205/bq34z100-g1-lfp-voltage-drops-during-discharge-relax-learning-cycle

器件型号:BQ34Z100-G1
Thread 中讨论的其他器件:BQ34Z100EVM

工具与软件:

在学习周期中、我有一个问题、我使用充电器将 LFP 电池组放电、使其达到数据表中建议的22V 端电压(放电时的电压变为21.7)。 然后进入静置状态5小时。 然而、放电后、电池在短时间内升回22V、并且在三小时的时间内、电池包电压逐渐下降至20V、并且电池包内部 BMS 会将电池关闭至0V 以提供保护。 这干扰了使 VOK 设置和接收 QMax 更新所需的5个小时放松电池。 目前正在调查这是否是电芯平衡问题。 这是一个简单解决方案的常见问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我以前没有见过这个问题。 您要使用哪种监控器来平衡电池? 是否有可能在不损坏系统或电池的情况下降低欠压保护?

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电池包本身是8节串联电池 LFP、 出厂时带有 BMS、该 BMS 具有不可调的过压/欠压保护电路。 我认为电池单元正在被动平衡。 我使用万用表对其进行了测量、电池电压范围为2.677V 至2.856V。 因此,我认为平衡不再是问题了。 BQstudios AvgCurrent 报告0电流消耗。 不过、当我将电流表与电池串联时、它会显示10mA、这是耗尽电池电量的罪魁祸首。 我不知道 Guage 和 BQStudios 是如何报道此次抽签的。 不过、我确定电流消耗来自 BQ34Z100EVM 评估模块 LED、并断开 LED 外部跳线。 电流消耗从10mA 流向1mA。 我相信  BQ34Z100EVM 使用的是该1mA、我需要了解如何在学习周期中尽可能降低功耗。