This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:数据线路上的交流耦合电容器

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391780/hd3ss3220-ac-coupling-capacitors-on-data-lines

器件型号:HD3SS3220

工具与软件:

我们通常为 USB SS 线路添加0.1µF 串联电容器、但在 UFP EVM 原理图中列出了0.5µF 电容器。 0.5µF 值背后的原因是什么?使用0.1µF 电容器有什么缺点? 我知道多路复用器线对极性不敏感、但需要确保交流耦合电容器 放置在发送器侧。  我的连接及其方向是否有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HD3SS3220 EVM 是位于 USB 主机和器件之间的无源多路复用器。 USB 规范要求 USB 线路上的总电容保持在75nF - 265nF 范围内。 我们在多路复用器附近使用高值电容器、以确保总电容不会降至75nF 以下。

    具体而言、在该 EVM 的应用中、值较低的电容器将与 USB 主机附近的电容器和 USB 器件附近的电容器结合使用、以使总电容过低。  

    Jiang Bo 说:
    使用0.1µF 电容器有什么缺点吗?

    不一定。 USB3发送器通常与一组0.1uF 电容器进行交流耦合。 这是可以的、因为总电容在75nF - 265nF 的规格范围内。  

    似乎您在 RX 引脚上有一个0.1uF 的电容器。 如果您希望对 RX 线路进行交流耦合、则需要使用值为330nF 的电容器。

    这是因为主机 RX 上的330nF 电容器将与所连接器件 TX 上的100nF 电容器相结合、使总电容处于75nF 至265nF 规格范围内。

    此致!

    Shane