This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ40Z80:QMax 未更新

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386126/bq40z80-bq40z80-qmax-not-updating

器件型号:BQ40Z80
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具与软件:

您好!

 我在 CF 中有电池。 我试图删除它,但不可能。

我完成了大量的充电/放电循环。  

0%-> 100%-> 0%始终等待休息

100%-> 55%-> 100%与 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930755/bq40z80-qmax-not-updating-in-field-after-seemingly-valid-rest-cycle 相关

I 在 I = 1A = C/5的情况下充电和放电

可以帮帮我吗?

您可以找到登录附件。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以接收描述此情况的完整 bqStudio 日志文件和电量计设置的.gg 文件? 该链接中随附的日志文件仅包含电量计的一些测量值。 我们可以使用 bqStudio 日志文件查看电量计的寄存器、以帮助确定根本原因。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,您可以接受我的朋友请求,以私人消息发送我的.gg 文件吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sebastien、您好!

    我接受了朋友的请求。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您能告诉我使用 BQ40z80擦除最大误差的周期(充电/放电)吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sebastien、您好!

    感谢您发送.gg 文件。 如果可能、您能否向我们发送描述当前充电/放电周期但不提供 QMax 更新的日志文件? 这将让我们更深入地了解为什么这不会发生。

    通常、要强制达到 QMax、我们建议 放电至空电->静置5小时->充满电(C/2)->静置2小时->放电至空电(C/5)->静置5小时。

    如上所示、当您执行100%-> 55%-> 100%的周期时、这可能会将电压置于平坦区域中、这将使 QMax 更新无效。

    此致、

    Anthony Baldino