This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31530:未获得降压转换器的输出电压。

Guru**** 2504745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390328/lmz31530-output-voltage-of-the-buck-converter-is-not-obtained

器件型号:LMZ31530

工具与软件:



先前检查的点。

1) 1)发生或未发生任何输入电压纹波-无纹波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    您能否提供有关该问题的更多详细信息、例如、2.9k 电阻器是否指的是 VIN 和 GND 之间的电阻器? 我们的团队中是否已有人审阅过此原理图? 请分享该设计的原理图

    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

          上表中提供的阻抗、指工作模块中的 Vin 与 GND 与非工作模块中 VIN1与 GND 和 VIN2与 GND 之间测得的阻抗。 我的问题是、这是否与 IC 失败相关或相关。 这是我们发现的唯一区别。 如果 IC 发生变化、则表示其工作正常。 我已经在另一个模块上尝试过它运行很长时间。 我希望它可以确保 PCB 布局没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队、

                发现 VIN1与 V5V 之间的10K 阻抗。 根据功能图、它可以清楚地确保 LDO 发生故障、因此在这些引脚之间测量了10K 上拉电阻。

    导致 该故障的原因。 在我的另一个模块中使用了相同的 IC 引脚 SENSE+ VADJ 1.43k Ω 电阻器内部的电流将打开。 因此 IC 也无法提供所需的输出。

    为什么反复失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这是在我的雷达上、我明天会用我的评论进行回复。 感谢您的耐心

    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Selva:  

    这些情况下的故障率是多少? 它是在许多器件中的1个还是故障率很高?

    我需要查看原理图和布局、以确保设计不会引起问题。  

    请分享原理图和布局

    此致、

    Britton