This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM13610:IBB、如 TPSM63610

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM63610, TLVM13610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391385/tlvm13610-ibb-like-tpsm63610

器件型号:TLVM13610
主题中讨论的其他器件:TPSM63610

工具与软件:

尊敬的支持团队:

我正在寻找一款可与以下计划配合使用的器件。

计划1.
输入电压:6.5V
输出电压:-6.5V
输出电流:3.0A

计划2.
输入电压:5V
输出电压:-5V
输出电流:2.6A

TLVM13610是否可以像 TPSM63610一样用作 IBB?

TPSM63610可以使用 PLAN-2、但 PLAN-1似乎很困难。
www.ti.com/.../snvaa71

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    两种配置都应该可以使用 TLVM13610进行。 关键是像这样连接部件。 请在此处发布您的原理图、以便在您到达该位置时进行原理图审阅。

    谢谢!
    Andrew