This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43620MQ3EVM-2M:测量和 EVM 文档之间的效率差距。

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR43620-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1378372/lmr43620mq3evm-2m-efficiency-gap-between-measurement-and-evm-document

器件型号:LMR43620MQ3EVM-2M
Thread 中讨论的其他器件:LMR43620-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我对 LMR43620-Q1在 PFM 轻负载时的效率差异有疑问。  

我参见下面的图6-3展示了在200uA、VIN=12V 时的效率约为65%、而我使用 LMR43620EVM (2.2MHz 3.3Vout)进行测量发现效率约为85%。

您能否说明我的测量文档和 EVM 文档之间效率不同的可能原因?

注意:在 Iout=220uA 时测得的 PFM 频率 I 约为35Hz 至50Hz。  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在轻负载运行期间、电感器将对效率产生重大影响。 您使用的 BOM 和 EVM 器件型号是否与用户指南中使用的曲线完全相同?

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Larti-san:

    是的、我使用的是完全相同的 BOM 和 EVM。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PFM 中的轻负载效率还取决于数据表中指定的 Ipkmin 值。 Ipkmin 和电感的变化将导致轻负载运行中出现此类变化。  

    确保验证终端客户在其特定应用中的效率。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ridge-San:

    我2.2MHz 在以下条件下测量了 LM43620EVM-3.3V/LM43620EVM-80%效率。  

    VIN=13.2V、Vout=3.3V、Iout=220uA

    如上所述、这应该在此 EVM 的器件间差异(电感和其他器件也存在差异)的范围内。  

    我需要 LM43610-Q1在 VIN=13.2V、Iout=230uA、2MHz、Vout=3.3V 时的最小/典型/最大效率(或输入电流)

    您能否在上述 EVM 条件下测量几个 LM43610-Q1样片以查看最小/典型/最大效率?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tsuji-san、

    我们在器件数据表中为 PFM 操作指定了最小值/典型值/最大值的 Ipeakmin 值。 PFM 没有像 FPWM 那样明确定义效率、因为 PFM 的运行 同时取决于 Ipeakmin 规格和所选电感器的变化。  我们没有具有此类变化的装置来执行此测试。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因为我们暂时没有听到您的声音、我将关闭此主题。 如果您有更多问题、可以通过回复或创建新主题来重新打开此主题。

    此致、

    Ridge