This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2576:请查看原理图

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377125/lm2576-please-review-the-schematic

器件型号:LM2576

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户在自己的 PCB 中测试 LM2576S-12/NOPB。

它们试图转换+12V 和-12V 电压。 输入电压为+24V。 请查看下面的原理图。

上方的原理图适用于+12V 输出、下方的原理图适用于-12V 输出。

问题是、+12V 输出原理图运转良好。

但-12V 的输出原理图无法正常工作。 当使用电源施加+24V 电压时、电源进入短路状态。

您能评论一下-12V 输出的 Sehcmatic、有什么问题吗? 我的客户参考了下面数据表中的原理图。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chase:

    您需要将凸舌连接到 IC 接地端(连接引脚6至3)、而不是系统接地、因为您现在已将其连接到系统接地端。 请重新连接并重新测试。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ridge:

    感谢您的支持。

    我的客户使焊盘引脚从 PCB 悬空并将焊盘连接到 IC GND (P3)、但观察到相同的结果。 (电源短接)

    您能给我其他可能的解决方案吗? 为了方便起见、我附上新的原理图和布局。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    根据布局图像、电感器的输出短接至 IC 的 GND (从电感器的焊盘2到 IC 的 GND 平面的红色迹线)。 它需要连接到系统 GND。 因此、您的布局中可能会出现-12Vout 和系统 GND 短路。  

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ridge:

    感谢您的支持。

    我的客户根据试验电路板数据表中的图8.1制作了整个电路。

    但它仍然无法正常工作。 在 VIN 导通之前不会发生短路、但一旦施加 VIN、便会检测到短路。

    客户怀疑 IC 本身、但所有样片 IC 都是相同的。

    您能提供更多建议来解决此问题吗?

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    他们应订购器件 EVM 并针对其应用进行配置: https://www.ti.com/product/LM2576

    对于这些器件、布局很关键、由于存在显著寄生效应、它们可能无法在试验电路板上正常运行。 不建议在试验电路板上评估该器件。  

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因为我们暂时没有听到您的声音、我将关闭此主题。 如果您有更多问题、可以通过回复或创建新主题来重新打开此主题。

    此致、

    Ridge