This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050:迟滞不能正常工作

Guru**** 2385340 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14050
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376721/lmr14050-hysteresis-not-working-correctly

器件型号:LMR14050

工具与软件:

大家好

LMR14050芯片上的迟滞存在问题

我需要12.5V 的导通电压和11V 的关断电压

我使用 RENT = 416k

Renb = 42k

电源打开正常。 但是、当降低输入电压以检查它是否关闭时、当它达到大约11.1V 时、它会"停止"、然后返回到…Ω 这对于系统的其余部分来说是非常不利的、因为我需要它完全关断、然后在再次达到12.5V 输入电压之前不再次导通…μ A。

只有在达到10.8V 时才会正确关断  

降至10.8后、它会实现正确的迟滞、并且直到12.5V 才再次开启  

我已尝试在该使能引脚上添加各种电容、但它仍然不会阻止断电的"缺口"、即将超过11V

有什么想法吗?  

谢谢  

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供展示信号的示波器波形(Vin、EN 以及设计原理图中看到的硬件中断 VOUT。  发生这种"嘟嘟"时、您是否看到 EN 引脚发生了任何变化?

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因为我们暂时没有听到您的声音、我将关闭此主题。 如果您有更多问题、可以通过回复或创建新主题来重新打开此主题。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还在获取这些样片的过程中  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请告知我们您何时可以共享数据。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因为我们暂时没有听到您的声音、我将关闭此主题。 如果您有其他问题、请创建新主题。

    此致、

    Ridge