This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB544:如何测试 TUSB544的 RX 眼图

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391506/tusb544-how-to-test-the-rx-eye-diagram-of-tusb544

器件型号:TUSB544

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们要测试 TUSB544的 RX"眼图"以检查其 RX 性能、但在插入 U 盘时、在 TUSB544的 RX 输出端未捕捉到信号。

我们可以使用以下测试设置来测试 TUSB544的 RX 眼图吗?或者您有其他建议吗?

USB3.0 U-Disk -> TUSB544->USB3.0 TX/RX 测试装置->示波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我假设544和测试装置之间的'Type-C '模块是 USB-C 插座。 当将 USB 测试装置连接到 Type-C 插座时、"RX"引脚是 接收信号的输入。 这些引脚不输出任何信号、因此您无法从它们中获得眼图。

    应在 测试装置的发送器引脚(TX)上绘制眼图。 这将显示从 U-Disk 传输至示波器的信号。

    如果要测量另一个通道、则需要获取 TUSB544另一侧的 TX 引脚眼图。 如有任何问题、请告诉我。

    要检查的其他事项有:

    -确保 TUSB544已通电

    -确保 U 盘已通电

    -确保您正在探测正确的 TX 引脚组(TX1/TX2)。 这将基于 Type-C 连接的方向

    -确保在 TUSB544上启用 USB3。 在 GPIO 模式下、它由 CTL0引脚控制

    此致!

    Shane