This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25622:BQ25622的电池电流设置

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389109/bq25622-battery-current-setting-for-bq25622

器件型号:BQ25622

工具与软件:

您好!

bq25622电池充电器上的 IAM 工作。

电池电流显示为零。

请告诉我电池电流的设置。

请帮我解决这个问题。

谢谢!

纳雷什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     纳雷什、您好!

     手动测量的实际充电电流是否为0A?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ning、

    是的、电池电流显示为零安培。

    您能帮助我进行寄存器配置吗?

    如有任何驱动程序更改、请帮助我。

    或者提供最新的 bq25622最新驱动程序。

    请帮助、这对我们至关重要  

    我的邮件 ID 是 naresh.nakka@tessolve.com

    谢谢!  

    纳雷什。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳雷什

    发送了样例驱动程序。 建议在开发驱动器之前、首先通过 EVM 手动熟悉充电器操作。  

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、宁、  

    感谢您的车手。

    我正在附加我的更改在驱动程序,这使我充电,放光和充电满显示在下面我观察到的问题。

    letsay ,当我读的 状态充电,和电池电流显示2mA , 10分钟后也显示相同. 如果我重新启动/关机后再开机、则仅显示机架、

    请在这个问题上帮助我 。 它的紧急状态。

    我的更改是通过 驱动程序中的名称注释名称"TESSOLVE"完成的。

    e2e.ti.com/.../bq2562x_5F00_charger.c

    DTS 更改如下  

    电池:电池{
    Compatible ="简单电池";
    恒定充电电流最大微安=<1040000>;
    恒定充电电压最大微伏=<4200000>;
    预充电电流微安=<100000>;
    充电-期限-电流-微安=<60000>;
    };

    bq25622:充电器@6B{
    兼容="ti、bq25622";
    reg =<0x6b>;
    pinctrl-names ="默认值";
    pinctrl-0 =<&MAIN_CHARGER_PINS>;
    INTERRUPT-PARENT =<&MAIN_GPIO0>;
    GPIO =<&MAIN_GPIO0 50 GPIO_ACTIVE_LOW>;
    中断=<49 IRQ_TYPE_EDGE_FALLING>;
    ti、watchdog-timeout-ms =<40000>;
    输入限流微安=<1000000>
    输入电压限制微伏=<4600000>;
    受监视的电池=<&bat>;

    //interrupt-Cells =<2>;
    //AC-DETECT-GPIO =<&MAIN_GPIO0 50 GPIO_ACTIVE_LOW>;
    // CHARGE-ENABLE-GPIO =<&MAIN_GPIO0 50 GPIO_ACTIVE_LOW>;
    //ti、watchdog-timeout-ms =<40000>;
    //输入限流微安=<1000000>;
    //输入电压限制微伏=<4600000>;
    };

    谢谢!  

    纳雷什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、宁、  

    感谢您的车手。

    我正在附加我的更改在驱动程序,这使我充电,放光和充电满显示在下面我观察到的问题。

    letsay ,当我读的 状态充电,和电池电流显示2mA , 10分钟后也显示相同. 如果我重新启动/关机后再开机、则仅显示机架、

    请在这个问题上帮助我 。 它的紧急状态。

    我的更改是通过 驱动程序中的名称注释名称"TESSOLVE"完成的。

    e2e.ti.com/.../bq2562x_5F00_charger.c

    DTS 更改如下  

    电池:电池{
    Compatible ="简单电池";
    恒定充电电流最大微安=<1040000>;
    恒定充电电压最大微伏=<4200000>;
    预充电电流微安=<100000>;
    充电-期限-电流-微安=<60000>;
    };

    bq25622:充电器@6B{
    兼容="ti、bq25622";
    reg =<0x6b>;
    pinctrl-names ="默认值";
    pinctrl-0 =<&MAIN_CHARGER_PINS>;
    INTERRUPT-PARENT =<&MAIN_GPIO0>;
    GPIO =<&MAIN_GPIO0 50 GPIO_ACTIVE_LOW>;
    中断=<49 IRQ_TYPE_EDGE_FALLING>;
    ti、watchdog-timeout-ms =<40000>;
    输入限流微安=<1000000>
    输入电压限制微伏=<4600000>;
    受监视的电池=<&bat>;

    //interrupt-Cells =<2>;
    //AC-DETECT-GPIO =<&MAIN_GPIO0 50 GPIO_ACTIVE_LOW>;
    // CHARGE-ENABLE-GPIO =<&MAIN_GPIO0 50 GPIO_ACTIVE_LOW>;
    //ti、watchdog-timeout-ms =<40000>;
    //输入限流微安=<1000000>;
    //输入电压限制微伏=<4600000>;
    };

    谢谢!  

    纳雷什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:  

    请帮助我如何设置驱动器中的电池电流?

    您能帮助我如何设置此 Ibat 电流吗?

    此电流(ibat_adc)从驱动器切换为零。

    静态 int bq2562x_get_ibat_adc (结构 bq2562x_device * bq)

    Int ret;
    int ibat_adc_lsb、ibat_adc_msb;
    u16 ibat_adc;

    RET = regmap_read (bq->regmap、BQ2562X_ADC_IBAT_LSB、&ibate_adc_lsb);
    IF (RET)
    回流塔;

    RET = regmap_read (bq->regmap、BQ2562X_ADC_IBAT_MSB、&ibat_ADC_MSB);
    IF (RET)
    回流塔;
    printk ("ibat_adc_lsb =%d ibat_adc_msb=%d \n"、ibat_adc_lsb、ibat_adc_msb);

    IBAT_ADC =((ibate_adc_msb << 8)| ibate_adc_lsb)>> BQ2562X_ADC_IBAT_MOVE_STEP;

    printk ("ibat_adc =%d BQ2562X_ADC_IBAT_STEP_UV=%d \n"、ibat_adc、BQ2562X_ADC_IBAT_STEP_UV);
    返回 ibat_ADC * BQ2562X_ADC_IBAT_STEP_UV;
    }

    摘要:  

    • 当其充电模式  ibat_adc_msb =0且 ibat_adc_lsb = 0时、表明 ibat_adc = 0  
    • 但在处于放电模式时、ibat_adc_msb 和 ibat_adc_lsb 值会消失  

    请帮助我如何设置电池电流?

    谢谢!

    纳雷什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ning、

    有任何相关更新?

    谢谢!  

    纳雷什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:

    任何与此相关的更新。

    实际上、我们没有 EVK。

    谢谢!

    纳雷什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    手动操作电路板时是否能够充电?   有关如何设置充电器进行充电的分步说明、请参阅 www.ti.com/.../sluuck2a.pdf 上的 UG。

    谢谢!

    宁。