This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2069C:使能逻辑电平

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390931/tps2069c-enable-logic-level

器件型号:TPS2069C

工具与软件:

大家好、团队成员:   
TPS2069CDBVR 中、 Vin 连接到电池、电池的电压可达到3.0V   
当 Vin=3.0V 时、我是否可以在  EN 引脚中使用3.3V (由单独的升压转换器供电) CMOS 逻辑来开启/关闭?
此致、
James
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好!


     TPS2069C 数据表的表7.3中、您可以看到3.3V 处于 EN 引脚的建议电压范围内。  您还可以在 第8.3.2节中看到、EN 与  CMOS 逻辑兼容。 但是、VIN 的建议电压范围是4.5V - 5.5V。 虽然从技术上讲、VIN 上的3.0V 是允许的、但当在建议的电压范围之外运行时、您可能会看到意外或不希望看到的结果。 我建议查看 TPS2069EDBVR。 该器件是 VIN 范围为2.7V 至5.5V 的 TPS2069CDBVR 的直接替代器件、并且成本更低。

    谢谢!

    亚伯拉罕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢亚伯拉罕。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然,这是我的荣幸。 如果您稍后有任何其他问题、请创建新的 E2E 主题。

    谢谢!

    亚伯拉罕