This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A39:您是否需要噪声更低的 LDO?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A30, TPS7A39, TPS7A47, TPS7A94, LMP7731, TLV2460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389984/tps7a39-do-you-have-an-ldo-with-less-noise

器件型号:TPS7A39
主题中讨论的其他器件: TPS7A47TPS7A94、TPS7A30 LMP7731TLV2460

工具与软件:

大家好、我正在设计一个噪声极低的放大器电路。

您是否有比 TPS7A39更好的选择?
我需要调节负电压和正电压、可以分别为每个电压调节 IC。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Fabio、

    非常感谢您向我们提出问题。 我们当然具有支持低噪声性能的 LDO。  

    如果您可以分享系统的输入和输出要求以及运算放大器所需的电源轨、则有助于缩小 LDO 解决方案的范围。 根据 LDO 的输入电压(VIN)要求、我推荐使用以下 LDO:

    对于正电源轨、如果 VIN 高于6V、则 TPS7A47将是不错的选择。 它是40V、1A、4uVrms LDO。 如果 VIN 轨保持低于6V、我建议使用 TPS7A94。 这是一款具有业内较低噪声(0.4uVrms)的 LDO、具有高达1A 的负载电流支持。

    对于-ve 轨、我会推荐 TPS7A30、其值为-35V、噪声为15uVrms 的200mA LDO。  

     请查看并告知我、以防需要更多详细信息。

    此致、

    Rohit Phogat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohit、您好!

    很抱歉、我忘记提供更多详细信息。

    输入将介于3.08-4.2V 和输出2.5V 之间。

    我将馈送一个 LMP7731和一个 TLV2460。

    根据该规格、您的最佳建议仍然是  TPS7A94和 TPS7A30?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Fabio、

    对于+ve 轨、我推荐使用 TPS7A94 (业界噪声最低的 LDO)和 TPS7A30来为-ve 轨供电。

    此致、
    Rohit