This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B7702-Q1:对 Bat 短路和反向电流保护、可减小 VIN

Guru**** 1826200 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B7702-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391456/tps7b7702-q1-short-to-bat-and-reverse-current-protection-for-lesser-vin

器件型号:TPS7B7702-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

我们计划在24V 系统中使用 TPS7B7702-Q1提供传感器电源。

输入电压(VIN):5.5V - 6V

输出电压(VOUT):5V

负载电流:每个通道上的最大50mA

查询:

在上述条件下、IC 是否能够在 VOUT (5V)处阻止对电池短路(32V)。

我们期望阻断反向电流(由于32V 到5.5V/6V 的电势差)和输入端的高电压。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、此器件具有反向电流检测电路、当反向电压(即 VOUT > VIN)导致反向电流流动时、该电路将关闭输出。 请注意、在这种故障情况下、即使短路已消除、输出也会保持锁闭、直到切换 EN 引脚以复位器件。 更多信息、请参阅数据表中的第7.3.3节。

    此致、

    Nick