This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A57:TPS7A57电流限制

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A57, TPS7A96
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391407/tps7a57-tps7a57-current-limitation

器件型号:TPS7A57
主题中讨论的其他器件: TPS7A96

工具与软件:

您好!  

我研究了 TPS7A57特性、对我的设计而言似乎非常有趣。 但是、我想我无法通过 IMON 引脚或类似的东西测量负载电流、对吗?

此外、其中一个特性是"电流限制"模式、它似乎是在负载电流大于5.5A 时设置的、那么可以将该"电流限制"模式设置为较低的值吗?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不熟悉 IMON 引脚。 您能否说明这种引脚是什么以及如何工作、或在使用该引脚的情况下发送数据表?

    如果输出电流大于或等于最小电流限制(ILIM (MIN))、则器件以限流模式运行。 同样、这些数据是在0.5V 至5V 的输出电压范围内收集的。

    下表中列出了最小电流限值(5.2A):

    这是该器件可用的最低电流限值。  

    如果您需要设置电流限制、我相信我们还有另一个具有可编程电流限制模式的器件、即 TPS7A96:

    TPS7A96 2A 超低噪声、超高 PSRR RF 稳压器数据表(修订版 A)(TI.com)

    如需详细了解如何设置 TPSS7A96器件的电流限制、请参阅第8.1.6节。

    希望这对您有所帮助!

    此致!

    Hannah