This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21080:从电池 UVLO 恢复

Guru**** 2814335 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ21080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391201/bq21080-recovery-from-battery-uvlo

器件型号:BQ21080

工具与软件:

我们将使用连接到 BQ21080的0.5W 5V 太阳能电池板为 LiFePO4电池充电。   我们已经编程了2.8V 电池欠压锁定、启用了 VinDPM 作为伪 MPPT 以及100mA 充电电流。

在某些情况下、或者电池可能深度放电、并达到欠压锁定。  当我们尝试从这种状态中恢复时、就会出现我们的问题。  太阳能电池板无法提供足够的电流来唤醒和完全启动我们的 MCU。  BQ21080似乎会在触发 UVLO 后立即将所有寄存器重置为默认值。  这意味着电池只会在2mA 充电 、需要达到3.0V、 电池才能向 MCU 提供电流(我们可以在其复位时使用监控器触发)。   

是否有办法防止寄存器在 UVLO 条件下被复位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    电池超过 UVLO 阈值条件表示一个 POR 事件、本质上器件正在关闭、从而导致非易失性存储器丢失、因此确实无法阻止寄存器复位的发生。

    通常、我们建议在接近 UVLO 阈值之前将该器件置于运输模式、从而更大限度地减少电流消耗并尽可能延长电池寿命。

    此致、

    Juan Ospina