This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27761:不具有轻负载模式的器件

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383046/lm27761-devices-that-do-not-have-a-light-load-mode

器件型号:LM27761

工具与软件:

尊敬的支持团队:

我在以下条件下使用 LM27761DSG、但它会进入 PFM 模式。

输入电压:5V
输出电压:-5V
Iout:~μ A 50mA
应用:应变输入模块

是否有任何器件没有轻负载模式和 LDO 输出?
我不想使用开关稳压器、因为我想抑制噪声的产生。

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dice-K、

    感谢您使用 E2E 并关注我们的产品。

    遗憾的是、我们没有其他具有集成 LDO 和没有轻负载效率模式的开关电容器电压逆变器。

    您可以评估 具有更大负输出电压余量的反相直流/直流转换器(例如 TPS63700)。 这允许添加具有高 PSSR 的 LDO (例如 TPS7A33)、以抑制任何电压纹波。

    请告诉我这是不是一个合适的选项、然后我会将您与相应的支持团队联系起来。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有一段时间以来没有反馈,所以我认为这个胎面已经解决,可以关闭。 您仍然可以在该线程关闭后回复该线程、也可以创建新线程。

     此致、
    Andreas。