This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] UCC27301A-Q1:用于汽车移动设备无线充电的栅极驱动器

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27212A-Q1, UCC27282-Q1, LMG1205

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391658/faq-ucc27301a-q1-gate-drivers-for-automotive-mobile-device-wireless-charging

器件型号:UCC27301A-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC27282-Q1

工具与软件:

汽车中移动设备的无线充电是一项常见且方便的功能。 这些充电器通常由12V 电池系统供电、但在某些情况下、可以使用48V 电池。 基本功能与台式充电板相同、如下所示。

图1

发送器中的基本功能是驱动发送器线圈的控制、通信和功率级。 接收器侧有接收拾取线圈、用于控制电池充电和通信。 我们将集中讨论发送器侧、以及非常适合该功能的栅极驱动器解决方案。

市场上主要有两种充电标准:Qi 感应和磁共振。  最主要的应用是 Qi 电感、它可以使用一个发送线圈或带有多路复用器的多个发送线圈、并且工作频率为100kHz 至300kHz。 谐振解决方案使用一个单线圈在6.78MHz 上运行。 Qi 电感方法在市场中占主导地位、因为较低的开关频率可实现更具成本效益的解决方案、而这也是此常见问题解答的重点。

发送器线圈驱动器中的一种常见配置是使用由12V 汽车电池供电的全桥配置驱动发送线圈。 UCC272xx 系列如下面的发送器图所示。

图2:发送器方框图

TI 拥有广泛的100V 半桥驱动器产品系列、这些产品是采用 Qi 电感标准的无线充电系统发送器侧的理想选择。 UCC27201A-Q1、UCC27212A-Q1 UCC27311A-Q1UCC27211A-Q1 具有高驱动强度、低传播延迟和低延迟匹配、这些都是高频运行的重要参数。 UCC27301A-Q1UCC27282-Q1 还添加了输入互锁、可防止在两个驱动器输入都为高电平时驱动器输出同时为高电平。 此功能将提高无线充电电源系统的稳健性和抗噪性。 UCC27212-Q1和 UCC27282-Q1具有较低的 UVLO 阈值、允许在6V 至6.5V 的电压下进行 VDD 运行

对于限制为20V 的输入电压系统、 TPS28225-Q1 是一个很好的选择、它具有单个 PWM 输入、以及+/-2A 的互补高侧和低侧栅极驱动和内部死区时间。

对于磁共振标准、我们建议查看 TI 提供的 GaN 半桥驱动器 、例如 LMG1205、 LMG1210LM5113-Q1 、因为该标准的开关频率为6.78MHz、并且 GaN 驱动器可支持-30MHz 或更高的工作频率。 GaN 驱动器具有10ns 至28ns 的低传播延迟以及1ns 至1.5ns 的延迟匹配(典型值)、这对于超高频运行非常重要。