This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SG3524:脉宽调制

Guru**** 2510815 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374950/sg3524-pulse-width-modulation

部件号:SG3524

工具与软件:

我们正在通过使用脉宽调制 (SG3524N)来设计直流/直流转换器、我们在没有负载的情况下获得输出、但在连接负载后、它会降低电压、在我们实施的电路下方、如果我有问题、请给我建议、或者为直流/直流转换器提供任何参考电路图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否展示 MOSFET Vgs 和 Vds 的波形以帮助了解电路在有负载和无负载条件下的工作情况? 还应指出负载大小。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    请查找随附的文件以供参考。

    此致、

    Tagore。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    考虑到负载、Vgs 会变慢、因此 Vds 也很慢-因此 MOSFET 无法正常导通/关断。 您需要添加外部驱动器来驱动 MOSFET、通常会驱动约1A 的峰值电流 另外、MOSFET IRFZ44NS 是基于其数据表的 N 沟道 MOSFET、但您的电路显示的是 P 沟道 MOSFET、需要确保它们正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在中添加了驱动器 IC、驱动器 IC 部件号 MIC4420BN 根据您提供的建议、峰值电流应为1A、但我们采用的峰值电流为6A、但它不能按照我们的要求工作。  

    对于两个 MOSFET、我们将获得相同的输出、请给我任何建议  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tagore,

    今天、洪熙正是时间银行。 他会在下周回来的时候回到你身边。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    波形是 Vgs、对吧? Vds 的波形如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    在 PWM 上、IC (SG3524N)引脚栅极脉冲显示为零电压、有时会显示为3V 至5V。 我没有得到什么问题、您可以建议我解决这个问题。

    此致、

    Tagore。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    自上次栅极信号良好以来、我无法遵循您的描述、但现在您没有这样做。 您在电路上做了什么? 是否损坏了电路? 您是否可以尝试用新装置更换 IC、以查看浇口是否可以正常备用? 重新检查您的电路以查看是否有意外地犯错?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只要长时间无通信、我就会在假定不需要其他支持的情况下关闭此主题。