This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714:不具有互锁功能的 AEC-Q 半桥驱动器、适用于两个开关正向转换器和300V 高侧 HB 引脚耐受电压

Guru**** 2503035 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21551-Q1, UCC27624-Q1, UCC27714, UCC27511A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390572/ucc27714-aec-q-half-bridge-driver-without-interlock-feature-for-two-switch-forward-converter-and-high-side-hb-pin-withstand-voltage-of-300v

器件型号:UCC27714
Thread 中讨论的其他器件: UCC27511A-Q1、UCC21551-Q1 、UCC27624-Q1

工具与软件:

我正在搜索与 UCC27714类似的半桥器件 安全装置  功能、但应该是这样 AEC-Q   通过汽车认证 . 由于两个开关正向转换器与两个初级 MOSFET 同时运行,我需要 无互锁功能的半桥。

我还需要 高侧 HB 引脚 电压范围为 (~300V) 作为输入电压 MAX =280V。 请检查并尽早告诉我

谢谢!

Karthik。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karthik、

    目前、UCC27714已发布的半桥栅极驱动器满足无互锁要求且支持300V 电压、没有 Q1版本。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Richard、

    感谢您的确认。

    您能不能为没有互锁功能的双开关正向转换器提出一些栅极驱动技术

    也适用于 输入电压为300V 的高侧 MOSFET 驱动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karthik、

    不带互锁的 Q1级晶体管正向栅极驱动器解决方案的一些方案包括几种方法。

    您可以使用低侧双通道驱动器(例如 UCC27624-Q1)并驱动脉冲变压器、以便为高侧 MOSFET 提供高电压电平转换器。 另一种选择是对低侧和高侧使用单通道低侧驱动器(例如 UCC27511A-Q1)、并使用数字信号隔离器将信号电平转换到高侧。 此外、您还可以使用提供电平转换功能的双通道隔离式驱动器、例如 UCC21551-Q1。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Richard、

    感谢您的建议。

    我想我可以   在双开关正向应用中使用 UCC21551-Q1隔离式驱动器。

    但我仍然需要使用下图(Cboot)自举电容器充电电路(如下图电路下方的图片所示)???(因为两个正向开关的 MOSFET 将同时导通)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karthik、

    是的、无论使用 UCC27714还是 UCC21551-Q1、都仍然存在自举电容器充电问题、因为开关节点需要切换至接近接地值以使自举电容器充电。 为了消除对自举电容器充电的问题、可以选择使用 UCC27624-Q1和脉冲变压器等双路低侧驱动器。

    如果您要使用 UCC21551-Q1和自举电路、我建议稍作修改、如下所示。 我建议为自举二极管串联电阻器使用单独的电阻器、为辅助 FET 使用上拉电阻器。

    此致、