This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:LM5122

Guru**** 2503355 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122, BQ24170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388416/lm5122-lm5122

器件型号:LM5122
Thread 中讨论的其他器件: BQ24170

工具与软件:

您好!

我想设计一个输入为14.4V 或24V (都是 BQ24170的输出)的直流/直流转换器。 所需的输出为恒定的24V 和8A 输出电流。 LM5122是否适合我的应用? 如果是、如何在输入为24V 时实现旁路模式。 如果您能对相同的设计提出建议会很有帮助。

另外、请建议是否有任何其他 IC 可用。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neethu:

    感谢您关注 LM5122器件。

    根据您的规格、LM5122应该是最佳的器件。
    对于14.4V 输入、该器件将在升压模式下运行。
    对于24V 输入的情况、该器件将自行进入旁路模式、无需添加特定设置。

    关于 LM5122、我想强调一点:
    是否存在使用24V 输入启动器件以使其直接从一开始就进入旁路的情况?
    在这种情况下、需要特别注意确保器件可以正确进入旁路模式。
    相应的应用手册可在此处找到:
    https://www.ti.com/lit/an/snvaaa5/snvaaa5.pdf

    如果启动时输入电压为14.4V、则没有问题。

    一般参考设计可在此处找到:
    https://www.ti.com/tool/LM5122EVM-1PH

    如果您有任何关于此器件的其他问题、请告诉我。
    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:

    感谢您的支持。

    我有疑问。 根据数据表、如果需要旁路模式、建议将 MODE 引脚配置为强制 PWM 模式。 为此、我们可以将其直接连接到 VCC 引脚、还是需要连接外部 VCC /电压源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neethu:

    要在 FPWM 下操作器件、您可以直接将 MODE 引脚连接到 VCC 引脚。
    通常、建议在引脚之间放置一个0欧姆电阻、以便在不对布局进行重大更改的情况下、仍然可以在初始测试板上测试不同的 MODE 设置。

    此致、
    Niklas