This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62816-Q1:将 Simplis 模型导入到 simetrix

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391293/tps62816-q1-simplis-model-import-to-simetrix

器件型号:TPS62816-Q1

工具与软件:

您好!

我有 TPS62816的 Simplis 模型,但根据客户要求,我们需要 simetrix 模型也.

请帮助我了解如何将 simplis 模型导入到 simetrix 中。

此致、

曼达尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mandar:

    通常、我们仅支持 Simplis 和 PSpice 模型。

    无法将 Simplis 模型导入到 Simetrix 中、因为 Simetrix 是一个 SPICE 仿真器。 可以导入 PSpice 模型并进行一些调整。

    但是、为什么客户不使用 Simplis 进行仿真? 它更快、并且还提供平均值和瞬态仿真功能。

    此致、Werner