This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS631012:不提供正确的输出

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS631013, TPS631012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390250/tps631012-not-giving-proper-output

器件型号:TPS631012
主题中讨论的其他器件:TPS631013

工具与软件:

尊敬的团队:

创建目标配置  

TPS631013YBGR 未获得输出。 它仅提供输出零电压。 我们已经连接了 EN 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjeet:

    请检查 CONVERTER_EN 位的状态。  

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    提供的电压与 Vin 引脚相同  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjeet:

    由于 TPS631013是一款具有 I2C 功能的器件、因此当内部寄存器配置正确时、器件实际上会启用。 因此、请帮助检查寄存器0x02的状态。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TAO:

    创建目标配置  

    TPS631012YBGR 此默认输出为3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjeet:

     现在是有道理的。 对于 TPS631012、器件默认禁用、如下面的屏幕截图所示。  

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TAO:

    根据您的说法、我们必须使用 I2C 启用此缓冲器的输出。 在 EN 引脚上提供电压后、如果未启用该位、它将始终为零输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjeet:

    是、对于 TPS631012来说是正确的、但对于 TPS631013、器件默认在内部启用。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    感谢您的回复、我们将在启用转换器位后进行测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjeet:

    如果没有其他问题、欢迎您关闭此主题。 如果您有其他问题、可以再次打开它。 祝你度过美好的一天!

    此致

    TAO