This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61093:TPS61093QDSKRQ1

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61093

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391383/tps61093-tps61093qdskrq1

器件型号:TPS61093

工具与软件:

您能告诉我、连接在 CP1和 CP2之间的电容器两端的电压是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divyaa:

    如果 Vin 低于3V、内部电荷泵会工作。 CP1将在0至 Vin 之间切换、CP2将在 Vin 至2Vin 之间切换。

    如果 Vin 高于3V、 内部电荷泵处于非活动状态。  CP1 为0、CP2与 Vin 相同。

    您能否分享将使用 TPS61093的详细应用(如果可用)? 谢谢你。

    此致

    Lei