This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088-Q1:TPS61088RHLR不升压问题 μ A

Guru**** 2814785 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387632/tps61088-q1-tps61088rhlr

器件型号:TPS61088-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS61088

工具与软件:

  • 问题描述 μ A

使用TPS61088RHLR芯片为设备的载波模块供电TPS61088RHLR输入5V、输出12V、带载400mA)、目前福建现场户外运行设备10台、近几月陆续出现5台设备载波模块停止工作、查为TPS61088RHLR输出不到12V。5台问题设备存在同一个现象、在万用表测试EN脚电压后TPS61088RHLR输出立即恢复正常12V

故障时测试、下表引脚电压正常:μ A

管脚号 μ A

管脚名称 μ A

电压值 μ A

9.

平均分量

5.02V

1415、16.

VOUT

4.66V

10.

SS

4.8V

19.

ILIM

1.2V

2.

EN

4.7V

下表引脚电压错误 μ A

管脚号 μ A

管脚名称 μ A

电压值 μ A

1.

VCC

5.04V

18.

比较器

4.8V

8.

引导

约5V直流 μ A

3.

Fsw

约4V直流 μ A

4.

软件

约5V直流 μ A

 

  • 疑问 μ A
  • COMP脚正常电压为5VEN低电平时COMP脚电压0V、请问什么情况下此脚电压会是4.8V?μ A
  • BOOTFswSW脚都是直流电压、此时芯片是上MOS导通、下MOS截止、一直工作在死区?VIN大于VOUT 0.36V、理论上此时是否应工作在下MOS导通状态
  • 故障时、万用表测试EN脚电压输出即恢复正常、请问内部这个脚和COMP脚FB脚是否有关联?μ A
  • 10台设备是在福建户外运行、我们用高温湿热环境也难以复现此问题、请问此问题出现原因是?对如何复现此问题是否有什么建议?μ A

 

下附原理图、PCB和故障波形 μ A

附:原理图和PCB μ A

管脚故障波形 μ A

18脚COMP:μ A

8脚BOOT:

3脚FSW:

4脚SW:μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yumin、ó n.

    你好!μ A

    从你的描述来看、芯片似乎处于异常关机 μ 保护的状态、因为SW没有动作。μ μ A

    在关机状态下、VIN大于VOUT0.36V是一个体二极管的压降 μ A。

    之前提到实验室在高温湿热环境也无法复现、因此猜测可能是在室外芯片受到干扰造成异常。μ A

    1.能否详细描述一下负载和环境的情况

    2.能否寄一台容易发生故障的模块给我们、我们也同步复现一下故障发生的时刻的波形?

    能否把室外条件下的芯片替换成TPS61088 μ m - Q1进行实验看是否会出现异常?此芯片为TPS61088的车规产品、抗干扰能力更强一些。μ m

    有其他问题我们可以邮件或者电话沟通。μ A

    BR

    Fergus He 何汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢何工的回复:μ A

    1、我们负载是带一个载波模块、12V、400mA、现场环境是在户外台区变压器的下方铁皮柜子里、地点是在福州 Ω

    2 μ、关于板卡、不知道您在哪里、我们可以过去找您当面交流一下、不知道您方不方便、这个问题复现时间很长 A

    3、可以的、我们采购点测试一下

    4、您能留一下邮箱吗、还有相关的一些图片和资料发给您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yumin

    我们在上海、地址是浦东新区亮秀路72号3层 μ A

    邮箱是f he@ti.com

    BR

    Fergus He 何汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何工、咱们这边什么时候有时间、我们带着板子过去现场交流一下。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yumin

    我这边都可以、您什么时候有空提前和我讲就好。μ A

    BR

    Fergus He 何汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何工、您好 μ A

    我们在实验室复现1台故障终端、实验室湿热环境下已复现2次、温度75 ℃、湿度50%、时间72h +。故障复现时使用示波器测试、各引脚电压如下:

    管脚号 μ A

    管脚名称 μ A

    电压值 μ A

    1.

    VCC

    4.953V

    2.

    EN

    4.42V

    3.

    Fsw

    直流 μ A

    4567.

    软件

    直流 μ A

    8.

    引导

    直流 μ A

    9.

    平均分量

    4.992V

    10.

    SS

    4.7V

    1415、16.

    VOUT

    4.554V

    17.

    FB

    0.469V

    18.

    比较器

    1.872V

    19.

    ILIM

    1.2V

    1 μ、这里面VIN是4.992V、VCC是4.953V、示波器测量SW管脚没有波形、证明芯片没有工作、VCC输出应该有个0.3V的压降、为什么这个没有压降?A

    2 μ、EN电平4.42V大于门限1.2V、芯片应该是能启动的、为什么没有启动?A

    3、如果我们采用TPS61088 μ C- Q1芯片是否能避免这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yumin

    感谢你们的信息。μ A

    看起来芯片处于异常的关机状态。μ A

    1. VCC由内部的LDO产生、因此不会有0.3V压降

    2. EN电平大于1.2V、理论应该启动、看起来芯片触发了一些逻辑异常、没有正常工作

    3.因为主要的猜测是芯片受到干扰造成的异常、而车规的61088 - Q1设计时做了一些优化、在高温和恶劣条件下有更强的抗干扰能力

    因此我们猜测可能会有帮助。μ A

    BR

    何汀 μ A